来源:LED环球在线
时间:2012-12-11
众所周知,LED灯自诞生以来,以其高可靠性,易控制,体积小等特点首先受到了电子工程师的青睐。先兴起的是电子器件指示灯,后逐步进入信号指示灯如交通红,绿灯等场合。然而由于先期 LED灯 亮度不够高,热能转换率低,而且价格过高并不为普通大众所熟识了解。商业应用领域也于楼宇轮廓装饰,点缀装饰灯等非主流照明场合。
近年来,随着LED灯热能转换效率的提高,亮度大幅度的提升而价格大幅度的降低,市场开始对LED灯产品照明有了一定的认可,LED灯作为新兴照明灯具备寿命长,耗电量低,亮度高开始逐渐成为市场的新庞。基于LED灯寿命以及耗电量分析,LED室内照明灯具与传统等效灯具相比,LED球泡灯,LED天花灯,LED筒灯,LED软灯条使用成本已经明显低于传统照明灯具。2012年LED芯片成本的降低与技术的发展会加大LED照明的效能优势,据此开始向传统灯具照明发出强大宣战的意图。
相比传统灯具,LED灯可塑性较强,可不局限于传统灯具的设计,由于LED灯珠体积小,可以非常作用做成各种各样适合使用环境的设计。如LED筒灯,我们可以做成圆形传统灯具,还可以做成方形,还可以做成不规则的形状,还可以做成厚度只有9MM的面板灯,这些是传统灯具所不能及的.
LED灯更易集成化,智能化控制。相比传统灯具,LED灯实现调光,实现方式比传统灯具要简单的多,,简单来说可以通过功率放大器,LED调光器轻易实现0-100%的调光,无频闪,无极限连续调光。更智能化一点,可以通过DMX512实现联机控制,根据所要实现的动态效果随机控制LED灯的亮暗,或流水变化或各种动态变幻。而传统灯具要实现动态变化就相对困难的多。
目前商业照明考虑更多的应该是人性体验式设计,什么样环境,选用什么颜色,什么色温的光源来达到设计者的初衷。比如珠宝照明柜台,普遍采用LED珠宝柜灯,白金柜台区采用7000-8000K高亮白色LED光源照亮整个白金珠宝产品本身,体现产品更白更亮的优雅气质,而黄金产品采用LED色温光源3500-3800K暖白色光源烘托产品富丽堂皇,雍容华贵的特点。珠宝照明柜台鉴于LED灯体积小,发光角度小,光效更高等优点成了传统荧光灯完美的替代品。不同的商业环境,不同的购物体验,对灯光角度的设计,色温的要求越来越高,这是传统灯具所不能比拟的,LED投光灯,LED射灯,LED筒灯的出现让这一切变的更加容易实现。
LED筒灯的光效的日益提高,价格的日益降低,敲响了进军商业照明的大门。目前商业照明多采用传统节能灯照明,抛开汞污染不说,节能灯体积大,整个筒灯占据空间较大,也不美观,当整个供电电压不稳时,筒灯容易忽明忽暗。LED筒灯光源与外壳一体化设计,采用乳白或雾化面罩嵌入天花板内部跟天花板融为一体,外形美观高档,光源均匀,LED 电源 采用恒流设计,不受外部电压变化的限制,光源始终保持一致的照度。以上的优点随着LED技术的提高日臻完善,为LED照明进军商业照明提供了可靠的技术保证。
LED行业标准的出台也在加紧制定中,据内部消息透露,2013年LED行业标准即将出台,届时会公布LED照明的接口以及照度标准等相关标准出台。LED商业照明的蓄势待发日渐明朗化,上海升美电子科技有限公司2012年国外订单萎缩了30%,而国内室内照明订单额增长了60-70%,大多为节能改造项目以及新商业会所项目。LED灯企业已经开始享受节能带来的红利。
每一个新兴行业的发展都要经历起步,发展,成熟,衰退的过程,LED室内照明行业处于行业发展阶段,必然是劣质与优良同在,精华与糟粕共存的局面,去芜存真,技术的不断革新,LED室内照明才能走向成熟,才能破茧认出。