ARM:移动处理器“小巨人”

来源:投资者报
时间:2012-12-11

分享至:

  如果你在PC时代知道intel,那么移动互联时代你应该有必要认识一下ARM。这家的半导体知识产权(IP)商,它不仅处于行业价值链的顶端,而且拥有独特的商业模式。

  简单来说,ARM这家总部在英国的公司设计高性能、廉价、耗能低的RISC处理器方案,并将其授权给第三方合作伙伴,第三方合作生产基于ARM架构芯片,ARM则按芯片价格与出货量获得一次性授权费与版税提成。该公司2011年营收7.85亿美元,同比增21%,税前利润3.67亿美元,同比增37%。

  价值链的顶端

  我们有必要解释RISC,即精简指令集计算机,这是相比复杂指令集CISC而言,CISC任务处理能力强,intel采用的正是CISC指令,在桌面电脑领域大行其道,RISC则是通过精简CISC指令种类、格式,简化寻址方式,达到省电高效的效果,适应与手机、平板、数码相机等便携式电子产品。

  ARM早于1990年由Acorn公司改组而来,Acorn正是RISC的鼻祖,由于价格低廉功耗少的特点天然适合移动设备,1990年11月,苹果150万英镑投资Acorn后,该公司重组为ARM,随后便开启了它的世界标准之旅。

  初创时期的ARM没有商业经验和管理经验,当然也没有做世界标准这种愿景,运营资金紧张,工程师人心惶惶,后ARM决定自己不生产芯片,转而以授权的方式将芯片设计方案转让给其他公司,即“Partnership”开放模式,公司在1993年实现盈利,1998年在纳斯达克和伦敦证券交易所两地上市,同年基于ARM架构芯片出货达5000万片。

  进入2000年,开始受益于手机以及其他电子产品的迅速普及,ARM系列芯片呈爆炸性增长,2001年11月出货量累积突破10亿片,2011年基于ARM系列芯片单年出货79亿片,年营收4.92亿英镑(合7.85亿美元),净利润1.13亿英镑。

  据统计,2011年智能手机出货4.7亿部,ARM架构芯片占90%,功能手机出货6.6亿部,ARM架构芯片占95%,硬盘和固态驱动器出货7亿个,ARM占90%,数码相机1.5亿台,ARM占80%,打印机1亿部,ARM占65%,数字电视和机顶盒4亿台,ARM占40%,另外还包括网关路由器、智能卡等领域占据一定市场份额。

  ARM的发展代表了半导体行业的某种趋势,即从完全的垂直整合到深度的专业化分工,上世纪70年代半导体行业普遍采用上中下游的垂直整合封闭式生产体系,80年代半导体行业开始分化,出现垂直整合和分工化的系统制造、定制集成等两个体系,后半导体行业分工进一步细化,形成IP、设计、晶圆、封装价上下游体系,ARM就是处于这个价值链顶端的公司。

  独特的商业模式

  ARM是微处理器的标准制定者,其设计的处理器是许多数码产品的核心,公司拥有一个创新的商业模式,向合作伙伴(如高通、博通、得州仪器、联发科等)授权微处理器设计方案(IP),合作伙伴在ARM的基础上集成自己的技术并推出各式芯片,ARM获得授权费和版税。

  我们简单介绍一下ARM处理器的设计及授权周期,ARM主要做的是高效率、低功耗芯片(微处理器)架构的研究开发,通常2~3年为一个周期,这也是ARM成本产生阶段,然后选择以ARM为合作伙伴的公司支付一笔入门的授权费获得设计方案,并基于ARM方案开发自己的产品,通常周期3~4年,再然后当合作伙伴的芯片开始出货时,ARM能够从每一片基于其架构的芯片获得1%~2%的版税,而每一款ARM设计方案都适应于多种终端应用,每一种应用又能获得多年的版税现金流,规模效应显著。

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购