来源:EEWORLD
时间:2012-12-10
时间:2012年12月
地点:中国北京
小A像往常一样,端着一杯速溶咖啡,做到办公桌前坐下打开电脑。面对着屏幕清晰的画面,作为一名电子工程师,他每次都满怀自信地相信通过这一块小小的窗口,能同头脑中想到达的世界每个角落无障碍地交流。于是,他很感激这个数字时代为他们带来的无限便捷,“数字化”这样的字眼随处可见,被高声歌颂。“那么模拟呢,模拟技术已经老套了吗?”这句话在他的脑海中一闪而过,打断了他的思绪。当然不是,数字和模拟仍像双生兄弟一样,有了他们的组合,才有了科技界一次又一次华丽地蜕变。然而在这个激流勇进的年代,模拟的转型更加艰难了。但是就有这样一家做模拟的公司,将模拟和数字结合的这样好用,在细微之处他们发现了模拟与数字矛盾的当务之急。
在京举办的2012中国国际社会公共安全产品博览会(简称北京安博会)上,我几次路过 Intersil 的展位,红白相间的色彩格外显眼,而其展示的安防视频解决方案激起了我浓厚的兴趣,虽然之前也有所耳闻,但我还是停下了脚步,想深刻探究一下,其所为的“模拟高清”到底是怎么回事。
此次Intersil展出的是多款监控产品系列,包括其面向 960H 市场的产品和 SLOC (同轴电缆安全链路)合作生态系统。
2010年3月份,Intersil宣布收购了安全监控和车载的混合信号视频厂商Techwell。Techwell的产品主要应用领域包括工业录像机(DVR)、网络视频录像机、多路复用器以及汽车前控制台、后视镜和后座液晶显示器。有了Techwell混合信号视频产品线的加入,Intersil在工业电子应用这一块的业务量提升到了总体的三分之一,这也为Intersil这家模拟厂商的“高清模拟”之路打开了一扇门。
960H摄像机和传统低分辨率基础设施不再冤家路窄
“虽然现在高清数字市场有着快速的发展,基于960H技术的监控摄像机和DVR也日渐普及,但市场上仍然有混合分辨率系统安装传统的摄像机,而且数量还在不断上升,而Intersil提供的960H视频解码器则能够解决这一矛盾,使得厂商既可以利用960H技术的更高分辨率有点,同时又不破坏现有的低分辨率基础设施。”Intersil混合讯号系统副总裁兼总经理Huibert Verhoeven这样解释了960H系列新产品的定位。
而我也在拿到手中的手资料中发现了960H产品的新特性,这一系列的960H产品包括四通道和八通道视频解码器(TW2964、TW2965、TW2968)以及一种专门针对960H信号设计的全自动EQ方案(ISL59960)。这些产品可以提供全球首批专用于混合模式系统的集成式四/八通道960H/D1模拟解码器解决方案,而且完全可以对每个通道进行配置。
特性和优点
• 集成式4/8通道960H/D1高质量音频/视频解码
o 为传统摄像机和960H摄像机提供纯净的模拟图像
• 支持混合模式摄像机并可对每个通道的摄像机进行配置
o 设计和安装非常灵活
• 低信号锁定能力以及支持更长的电缆传输距离
o 可以使用现有的老旧电缆等基础设施
“新的960H产品系列采用了90nm的工艺,在兼容传统D1模拟解码器时也能同时保持良好的性能,解决了既能够利用960H技术的更高分辨率有点,同时又不破坏现有低分辨率基础设施的问题,相信这种无缝解决方案能够推动行业的大面积采用。” Huibert Verhoeven表示。
SLOC的野心
SLOC产品也是本次Intersil重点展示的产品。其实之前两年的安博展上都出现了Intersil的SLOC解决方案的身影,只不过,这次Intersil有了更大的野心,提出了SLOC生态系统的概念,还发布了一项SLOC一致性规范。
“如今,如果要对高层建筑的视频监控系统进行IP升级,首先要用IP摄像机取代模拟摄像机,用cat-x类的电缆代替现有的同轴电缆,这就产生了图像延时的问题,同时工程的成本也跟着上去了,而且不利于低碳环保。并且,在大于100米时还需要中继器。”Intersil安防产品部门的高级市场经理Joseph Spisak介绍SLOC解决方案时讲述了现视频监控系统IP升级的传统方式,Joseph曾经供职于摩托罗拉、飞思卡尔等多家半导体公司,目前负责管理Intersil的视频信号处理部门和全球市场营销工作。
而SLOC的视频监控系统IP升级则不需要重新改动基础设施,只需要沿用现有的同轴电缆就可以了。SLOC,全称Security Link Over Coax(同轴电缆安全链路),这一解决方案是由一个基于SLOC的摄像机调制解调器PHY设备TW3801和一个基于SLOC的接收机调制解调器PHY设备TW3811组成。是完全通过模拟方式处理IP Camera输出的视频信号,可以有效解决视频压缩带来的延迟和损失,保证了视频更好的同步和清晰度。这样,就实现了通过一条普通同轴电缆从高清1080p IP摄像机向监控站同时传输模拟CVBS视频信号和数字高清1080p IP视频信号,让你不得不惊叹数字和模拟在此结合的强大力量。
Intersil与其合作伙伴已经将SLOC生态系统搭建起来,且已正式推出其SLOC网站//sloc.intersil.com/,该网站向合作伙伴提供工具和资源来帮助其构建和提供基于SLOC的新安全监控系统。而5日在安博展的SLOC专题讨论会上,来自大陆厂商海康威视、台湾的聪泰科技和优特普等公司都向到访者展示了他们的SLOC解决方案产品。