来源:新世纪LED网
时间:2012-12-10
LED灯饰逐渐为普通消费者所接受,值得注意的是,普通消费者对于LED这种新兴光源在认识上存在一定的误区:
误区一、几W的LED球泡灯能替代几W的白炽灯。
因白炽灯通常只讲瓦数而不讲流明数,久而久之便影响到消费者购买灯具的习惯性。LED技术与白炽灯不同,由于LED的光效还在不断发展,所以瓦数并不能代表其流明数。一些厂家在包装上给出类似于“40W白炽灯替换产品”的标示以帮助消费者选购。
言而简之,就是不能用W来表示LED灯泡的光通量。
误区二、LED功率越大,亮度越亮。
一般认为LED的功率越大,其流明度也就是光通量越大,代表着亮度会越亮,其实这是一种错误的认识,不同功率大小的LED灯具输出的流明(lm)越高,则越节能,就比如:7W和8W的LED灯泡相比较,若7W的流明输出要高出8W,那么,7W的灯实际上要比8W的更节能。