• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

泰克在中国和日本获得针对ISO 17025校准标准的A2LA认证

来源:EEWORLD
时间:2012-12-07

分享至:

中国 北京,2012年12月6日 –的多厂商校准、维修及相关服务供应商---泰克公司日前宣布,已在中国和日本获得针对ISO 17025校准标准的美国实验室认可协会 (A2LA) 认证。这项认证连同其他多项国际认证使泰克能够为来自全球数百个生产商的数千种电气和射频 (RF) 仪器提供ISO 17025校准服务。通过认证的客户可以获得一致的校准质量,同时能够减少审计次数与时间。

越来越多的国际公司都要求采用严格的ISO 17025认证标准。在日本和中国,针对泰克的A2LA认证涵盖所有主要参数,包括直流/交流电压 – 发生/测量、直流/交流电流 – 发生、直流电流 – 测量、直流电阻 – 发生/测量、电容 – 发生、频率 – 发生、示波器校准仪和1.1 GHz以下的示波器。

泰克公司副总裁兼总经理Bernie Duffy表示:“这项A2LA认证反映了泰克在中国和日本在设备、现场基础设施和人员方面的长期大力投资。获得A2LA认证要求我们满足严格的质量和技术要求,同时有助于加强我们对于提供业内质量校准服务的承诺。”

借助国际公认的A2LA认证,泰克展现了其在全球范围内不断增强的多厂商仪器校准能力。五月,泰克的北京服务中心获得来自中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 的ISO 17025认证。七月,泰克的班加罗尔服务中心获得来自印度测试与校准实验室国家认可委员会 (NABL) 的认证。八月,泰克获得来自DAkkS的认证,DAkkS是一家德国认证机构,业务覆盖欧洲共同体的所有国家。

在日本,泰克是通过A2LA  ISO 17025认证的仅有两家 OEM 校准实验室之一。在中国,泰克实验室是同时通过A2LA和CNAS认证的实验室。国际认证使得基于日本或中国的跨国公司能够在全球许多地方获得来自同一服务提供商的一致校准服务。

A2LA是一个非营利、非政府、公共服务型会员制协会。A2LA根据国际公认的能力标准提供全面的实验室认可服务。与未经A2LA认证的实验室相比,经过该认证的实验室能够提供更高的校准性能、质量和一致性。

欲获得信息,并帮助我们分享给更多人,请关注泰克官方微博(@泰克科技)

标签 OEM 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻