来源:中国电子网
时间:2012-12-06
在国家鼓励专利申请政策的大力支持下,近几年来,中国LED行业知识产权情况有了很大的改善,体现在专利申请数量猛增,专利质量也有所提高。但是,由于中国起步较晚,而欧美和日本等国在LED全产业链的专利布局早在上世纪80年代就已开始,并且在以蓝宝石和SiC衬底上生长GaN基LED外延、芯片方面的专利布局已基本完成,所以说总体形势是不容乐观的。
我们面临的主要问题有:
1.知识产权的生态环境恶劣,主要表现在侵权、抄袭付出的代价过低,因此在技术创新上有较大投入、做得比较好的公司并没有得到实惠和好处。重视创新、重视知识产权在某种程度上只是成为了一种说法而已。而侵权的公司却活得很滋润,抄袭美其名曰成了“山寨”,而且大有市场,这种生态环境很难让技术创新的小苗茁壮成长。
2. LED照明市场推广正在全面地展开,早期投入的公司,特别是像日亚、Cree、飞利浦等已经在摩拳擦掌,他们不仅要在产品和市场上获得利益,还准备从他们早已布好的专利网中获得利益和回报。从近年来国际上100多项法律诉讼和飞利浦的LED照明灯具许可项目的推进,就可以看出他们长期以来处心积虑准备和策划的端倪。飞利浦自2008年以来所推进的LED照明灯具许可项目进展顺利,据报道,已有230多家企业与其签订了许可协议,这些公司将从自身LED灯具的销售额中提取3%~5%交给飞利浦。这样的收获还是不错的,长期以往他们的收益将非常可观。而且,飞利浦很有可能是先礼后兵,如果过一段时间很多公司都交了许可费,他们对于那些不交许可费的公司就可能采取法律手段使其就范。这个预测是否准确,我们只能拭目以待了。
3.有人会问:“这么多年了,在国内与LED专利相关的侵权诉讼很少发生,将来真的会发生吗?是不是杞人忧天?”应该看到,LED侵权诉讼在中国确实发生的次数不多。我认为这是由于几方面的原因造成的:一是中国情况确实特殊,相关市场法律不如发达国家规范,知识产权保护还没有形成一定的气候;二是国内LED企业相对比较小,没有什么油水可榨,可以像养猪一样,继续培养一段时间;三是这些企业的产品对于“国际巨头”还没有形成很大的威胁,等等。但是,等到时机成熟,侵权诉讼就会找上门来。专利诉讼就像是一把悬在中国LED企业头上的“利剑”,随时都有可能坠落到头上,这是一个很可怕和难过的现实。
如何解决这些问题,中国LED专利问题的出路在哪里?我认为,上述提到的问题不是现在的问题,而是5~10年前的问题。因为我们以前的工作没有做好,不重视技术创新与专利保护,才出现了目前我们所面临的被动和尴尬局面。如果今天不在专利上努力,再过5~10年,我们还是会遇到相同的问题。所以,必须从现在做起,在行动上重视专利保护。国家需要制定好的政策,要让在技术创新上投入的企业有利可图,同时要让不自主创新只靠抄袭侵权过日子的企业倾家荡产。只有这样才能树正气,产业才会有个健康的生态环境,真正做到创新为荣,抄袭可耻。
另外,要提倡和鼓励专利的许可和授权,从鼓励支持专利申请逐渐转移到鼓励专利的实施和许可授权上来。对国内外的核心原创专利进行透彻的分析研究,并拿出规避方案。对于无法绕过的专利,主动争取得到授权。这样才有利于LED照明产业健康有序地发展。