来源:OFweek电子工程网
时间:2012-12-06
美国科技资讯网站CNET执行主编戴维·卡诺伊(David Carnoy)今天撰文,历数 微软 在决策时犯下的八个 失误 ,Windows 8升级成本过高、媒体公关不“给力”、错失扩大Xbox品牌效应良机等榜上有名。
以下为文章全文:
几天前,微软Windows业务首席营销与财务官塔米·雷勒(Tami Reller)宣布,Windows 8自10月26日正式上市以来已售出400万份许可。虽然表面看上去Windows 8似乎获得了成功,但实际上根据CNET和其他媒体近的报道,我们不难看出Windows 8及相关硬件产品的开局并未如预期的那般良好。
《纽约时报》在11月29日发表文章,援引市场研究机构NPD有关Windows PC和平板电脑的销售数据,称“Windows 8开局更为黯淡”。根据NPD的数据,在从10月21日至11月17日的四周时间里,Windows PC在美国零售店的销量与去年同期相比下滑21%。Windows 8平板电脑的销量“几乎可以忽略不计”,在所有Windows 8设备销量中的占比不到1%。
Windows 8原本肩负着大幅提升PC销量的重任,但没料到PC销量在这款操作系统发布以后继续走下坡路,究竟是哪个环节出现了问题呢?毋庸置疑,微软是一家现金储备雄厚的大公司,可以承受决策失误造成的损失。下面,就让我们来盘点一下微软犯下的八个失误。
1.Windows 8升级成本过高
我家里现在有四五台Windows设备,如果40美元能买到至少一份Windows 8许可,我会考虑升级。但事实上Windows 7的功能相当不错,我并未看到必须升级到Windows 8的任何令人信服的理由,尤其是我这几台Windows设备都没有触摸屏。
另外,我已经习惯了苹果推行的新制度,即一旦你花20美元购买了一份iOS操作系统的升级,那么就能对至少五台有iTunes账户(苹果App Store)的设备进行升级。相比之下,升级Windows 8则没有这么大的优惠幅度。
当然,相比苹果每年一次的升级周期,Windows 8是一个更重要的升级,但我不再需要一份升级许可,而是至少三份,好是五份。或许大家认为我的要求太高了,但微软若不提供更具竞争力的价格,我本人肯定不会升级Windows 8。