• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

产能跟不上?GF明年上半年试产14nm工艺

来源:eetop
时间:2012-12-06

分享至:

AMD当年就屡屡被落后的产能所拖累,而在晶圆厂独立成GlobalFoundries之后,仍然摆脱不了工艺和产能跟不上的局面,多次导致新产品取消、推迟或者规格不达标,不过,GF依然在不断努力宣传美好的未来,现在又保证明年上半年开始试产14nm工艺了。

GF今年九月底宣布了新的模块化工艺“14nm-XM”,一方面使用全新的14nm FinFET技术,另一方面是比较成熟的20nm-LPM后端互连流程,以实现快速过渡和投产。GF还透露,它们的14nm FinFET鳍片间距(fin pitch)也是48nm,和Intel FinFET技术一样。

GF全球市场与营销执行副总裁Mike Noonen今天透露,14nm工艺的多项目晶圆(MPW)会在2013年季度或者第二季度拿出来,有意采纳新工艺的客户可以利用它们对自己的芯片电路进行测试。换句话说,GF有望在明年上半年开始试验性生产14nm,但何时量产要看测试进度,之前保证的是2014年内。

如果一切顺利,GF 14nm可能会成为AMD的救命稻草,但问题在于该工艺并不支持AMD处理器必需的SOI技术,而于Bulk。GF 28/20nm工艺都支持SOI,因为它们它们用的都是传统平面型晶体管,14nm会改用FinFET晶体管,结果就无法兼容SOI,而到时候如何生产AMD处理器还不清楚。

 

标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻