• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔Ivy Bridge芯片将大幅降低能耗

来源:CNET科技资讯网
时间:2012-12-05

分享至:

近日消息,据国外媒体报道: 业界人士披露,英特尔拟大幅降低未来芯片的能耗。

目前英特尔能效的芯片Ivy Bridge功率为17瓦,用于Windows超极本和苹果MacBook Air中。消息人士称,未来版Ivy Bridge能耗更低。

这意味着PC厂商理论上能够在平板电脑中使用该芯片,微软已经在其Surface Pro平板电脑中采用Ivy Bridge Core i5芯片了。

大多数10英寸和11英寸Windows 8平板电脑及类似产品如惠普Envy x2采用的是英特尔Z2760片上系统,尽管能效较高,但性能不及Ivy Bridge,部分PC厂商因此弃用英特尔Z系列芯片。

通常情况下,功率越低,电池续航时间越长,产品就会越薄。例如当前市场上采用ARM芯片的平板电脑厚度可薄至0.3英寸,重量不足一磅。ARM芯片能耗低于2瓦,采用ARM芯片的设备可整天开机。

尽管主流英特尔x86芯片无法达到ARM那样的低能耗水平,但其性能相当强大,这也是微软推出两个版本Surface平板电脑的原因所在。

Surface RT平板电脑采用低能耗ARM芯片,运行限制版Windows 8;Surface Pro采用高性能Ivy Bridge处理器,运行完整版Windows 8 Pro。

英特尔今年9月份表示其下一代芯片Haswell功能为10瓦,能耗降低约41%。

标签 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购

更多新闻