来源:OFweek电子工程网
时间:2012-12-05
如果你在近一月阅读过新闻,你可能已经注意到"Intel将在2014年抛弃插针式CPU"这则有些让人担心的传言。英特尔并没有试图证实或否认这种猜测。不过,现在 AMD 已经表示,它的计划将会大不相同。下面是今天下午TechReport网站从AMD公司的克里斯·胡克(Chris Hook)那里收到的声明:
大意是:
"AMD公司有在市场上为DIY爱好者提供插座式CPU和APU支持的长久历史,我们的合作伙伴有着广泛兼容的主板产品。这将在2013-2014年的"Kaveri"APU和FX CPU产品线上得到延续。我们在这个时候没有只提供的BGA封装的计划,期待并继续支持这个关键的细分市场。
我们对英特尔公司为超薄笔记本和一体式台式机等超薄平台提供新型BGA封装的处理器的热情表示理解,但是对于台式机市场,AMD已经建立起了自己的品牌爱好者,我们知道他们关心什么,并将继续带来更高的价值和更好的体验。"
在一定程度上,这显然是值得欣慰的。至少两大CPU厂商中的其中一个并没有放弃我们。不过看到AMD公司近期的挣扎,很那预测该公司能在2014年带来爱好者真正期望的有吸引力的桌面解决方案。