• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM研发主管:Intel的麻烦在于业务模式

来源:搜狐IT
时间:2012-12-04

分享至:

  【搜狐IT消息】12月4日消息,尽管英特尔仍然是芯片之王,但让人惊讶的是ARM在32位芯片中的的份额比英特尔X86架构还多,这主要是因为ARM设计统治了移动设备和平板。
  ARM没有自己的芯片厂,它只是授权低能耗ARM设计给其它企业,包括三星、高通、苹果。
  激烈的竞争
  目前,ARM与英特尔的竞争正在加剧,有两个原因。智能手机和平板越来越多的占领从们的日常生活,同时,低能耗需求使得ARM处理器极适合智能手机和平板,现在看起来还适合数据中心。
  在一些大型数据中心,比如Google和亚马逊的数据中心,电能消耗是一个主要的考虑因素。因此,ARM处理器已经被提议用在数据中心中。
  同时,英特尔正在开发自己的低能耗处理器,也就是Atom,以用在智能手机和服务器中。
  随着形势的发展,ARM能继续英特尔吗?近,ARM研发主管佛劳特纳(Krisztian Flautner)接受了采访,佛劳特纳认为阻碍英特尔的不是技术,而是业务模式。
  佛劳特纳说:“它和业务模式有关,产品是次要的。我们让许多人和英特尔竞争,他们之前没有这样做过。”因此,尽管英特尔极力保持足够的研发,以与英特尔这种规模的企业竞争,但仍处境艰难;ARM生态系统却通过共同努力保持。
  佛劳特纳说,AMD与ARM合作只是一个案例,这类竞争不是英持尔之前面对的。他认为:“它们(英特尔)强调核心技术,努力推行封闭的业务模式。所们我们是‘大卫’,他们是‘哥利亚’。这样就有了破坏力。”ARM生态系统可以让每个人的特长为别人所用。他解释说:“协作可以让工作做得更好,比庞然大物做得好。”
  生态系统
  生态系统中有没有紧张的地方?例如,如果苹果想要特定的智能手机功能,怎么办?
  佛劳特纳说:“我们的兴趣是广泛授权产品。我们的模式与宽度有关,我们想要扩散。管理合作伙伴间的预期?这是我们擅长的。我们对他们的担忧一直很注意,我们在提取共同利益上做得很好。”
  他还说,终ARM就是在拥有不同见解的人之间达成伙伴关系,它源自每个人的工作共识,或者至少是一部分人。
  因此,ARM有没有赢的可能?佛劳特纳认为:“我希望ARM合作伙伴在冲突中是赢家。为什么不是呢?我没有看到足够的理由。与英特尔过去所做的相比,ARM更好。它们是一家好的科技企业,会改进产品,会获得一些胜利。”
  但是,如果是业务模式存在问题,如果不改变,在ARM面前就只会输。这是佛劳特纳的看法,他还说:“除非采用不同的战略计划,否则它们的业务模式会继续让企业陷入困难中。”
  技术问题
  技术方面如何呢?ARM芯片如何进入服务器市场,如何改变数据中心?佛劳特纳认为:“这要多方面来看。它是相当多样化的,有许多不同的服务器要求,有不同的使用情况。”
  佛劳特纳称:“使用ARM处理器来构建服务器,可以大大提高效率。在这个细分市场,会有一些人用ARM处理器,它会扩大。如果你看看ARM是如何扩散的,就会发现它从一个市场进入另一个,我们会看到相同的行为出现,针对各细分市场的SOC正在开发。现在还有点早。”
  首先,使用ARM处理器不会改变数据中心设计。佛劳特纳称:“你不必改变,但未来有更多的机会建得更好。事情一般都是这样发展的。”
  与AMD合作
  对于ARM来说,AMD是一个大的新伙伴,不过它不会在研发上获得什么特别待遇。
  佛劳特纳说:“与其它的芯片伙伴相比,AMD没有不同。我们努力与它们对话,并在一些有共同利益的领域合作。与其它合作伙伴相比,我看不到舒适以及大不同之处。”
  佛劳特纳犹豫地补充说,欢迎AMD合作,在服务器和高普及市场AMD有优势,这是ARM所没有的。
  ARM的研发是如何组织的呢?毕竟它要与多样化的伙伴合作。佛劳特纳解释说:“ARM的研发组织形式是:什么都做一点。ARM开发芯片技术,测试芯片,让工厂早早生产。在一下代微架构上还有许多事要做,我们要让各层面明确理解问题。”
  ARM的研究还包括预测处理模式,也就是准确预测芯片方面具体会发生什么。佛劳特纳称:“决定如何制造芯片,你需要使用什么材料,处理器的瓶颈和特性是什么。”
  ARM还进行芯片建模,佛劳特纳说:“为设计研究提供高质量的ARM处理器模拟,这是我们研发的一个目标。鼓励人们在这种技术层面上对话,避免未来的问题,为我们的研发目标提供指导。”
标签 安富利 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购

更多新闻