来源: CCTIME飞象网
时间:2012-11-30
11月28日消息, TD产业联盟 产业部总监 王鹏 在近日出席的会议上呼吁业界积极协调 1GHz 以下频段用于 TD-LTE ,并建议业界重点关注2500MHz-2690MHz的 Band41 频段使用方案。
今年10月份工信部公布将2.6GHz频段的2500MHz-2690MHz全部划归TDD频谱。“2500MHz-2690MHz的band41频段兼顾了全球漫游和整个产业链的生态系统,目前部分运营商已经在band41部署了TD-LTE。因此,我建议业界要重点关注band41频段的使用方案。”王鹏呼吁道。
在2009年9月发布的《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》中,TDD主要频段为1880-1920MHz、2010-2025MHz,补充频段为2300-2400MHz,与无线电定位业务共用。在2012年10月份工信部下发的《工业和信息化部关于国际移动通信系统(IMT)频率规划事宜的通知》中又明确规定,2500-2690MHz频段划归TDD,2300-2400MHz频段室内使用。
至此,我国TDD频谱总带宽达到了345MHz。“在我国目前公共移动通信方面,TDD的频段带宽达到了345MHz,而FDD系统的频段总带宽是342MHz,TDD频段带宽超过了FDD,这表明了我国发展TD-LTE的决心。”工信部无线电管理局副局长阚润田表示。
据阚润田透露,目前工信部无线电管理局正在考虑将1427M-1525M的L频段规划为TD-LTE的可能性。频谱作为TDD产业的生命线,重要性不言而喻。王鹏建议业界积极协调1GHz以下频段用于TD-LTE。“这样不但可以提高网络覆盖质量,同时可以大幅度节约成本。”