来源:OFweek电子工程网
时间:2012-11-30
目前,电脑和手机处理器市场由两种构架主导: 英特尔 构架和 ARM 构架,但这种局面说不定很快就会发生改变了。现在我们的国内厂商北京神州 龙芯 集成电路设计有限公司(BLXIC)在中国科学院计算技术研究所的协助下正在开发一个新的处理器构架。预计在明年年初将有一个新的龙芯处理器亮相,而它将适用于电脑、服务器甚至超级计算机。
龙芯推出的一款处理芯片是发布于2011年的Godson-3B 1500,和之前的产品相比它的晶体管要多出两倍多,功效提高了35%。现在这些处理芯片都已经投入使用了,而我们的款国产超级计算机搭载的就是龙芯处理芯片。
据了解,将在明年亮相的龙芯新品处理器将采用32nm工艺,显然和英特尔的22nm工艺芯片相比它还是略逊一些,但我们相信这其中的差距都是暂时的。此外,这款处理器将不兼容Windows系统,这无疑会让龙芯的新处理器错失一批为数不少的潜在用户。但是,这些处理器的生产成本也要低的多,这就意味着在发展中国家它将拥有庞大的潜在用户群。