• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IVB明年才能主流 SNB仍占六成

来源:mydrivers
时间:2012-11-30

分享至:

根据路线图,Intel将在2013年季度大面积升级入门级的奔腾、赛扬处理器,引入22nm Ivy Bridge架构的Pentium G2130/G2020/G2020T、Celeron G1610/G1620/G1610T,而从2012年底开始,32nm Sandy Bridge家族中相对应的Pentium G870/G645/G645T、Celeron G555/G550/G550T将进入停产退市的淘汰阶段,给新型号让路。

同样在今年底,Core i7-2700K、Core i5-3450/2310、Core i3-2105、Pentium G440等型号也将不再接受新的订单。

移动笔记本平台上,Core i7-3687、Core i5-3437U、Celeron 1037U/1007U/1020M/1000M等新型号也将在明年季度面世,都是基于22nm Ivy Bridge,全部双核心,其中数字编号末尾为7的均为17W超低压版,后两款M的是标准版,热设计功耗可能是35W。

现有单核心的Celeron 807/B730会逐渐停止供应。

目前在Intel出货的桌面型处理器中,Sandy Bridge仍然占据60%,Ivy Bridge则是34%,此外还有Atom 4%、Sandy Bridge-E 2%。

明年上半年随着新奔腾、赛扬的发布,Ivy Bridge的比例将迅速升至75-78%,Sandy Bridge、Atom加起来也会不到20%,明年第二季度发布的Haswell初期比例预计为4%。

明年下半年,Sandy Bridge加上高端领域的Sandy Bridge-E、Ivy Bridge-E合计仅有4%,Atom也是4%,Haswell则提升到20%左右,剩下72%的都是占据绝对主流地位的Ivy Bridge。Haswell的主流化应该要到2014年季度才能完成。

此外,Intel还会在明年季度发布20nm工艺MLC闪存的SSD 530系列固态硬盘,取代现有的SSD 520。新推出的SSD 525采用的是mSATA规格,定位不同。

标签 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网

更多新闻