来源:21ic
时间:2012-11-27
21ic讯 据IHS iSuppli公司的计算平台专题报告,四年后笔记本电脑将变得更加强大,届时四核处理器不仅见于高端型号,而且也将进入低端的主流与低价型号。
2016年,四核笔记本出货量将达到1.79亿台,占当年总体笔记本出货量的59%。2012年这类笔记本出货量只有4800万台,占总体笔记本出货量的22%。
尤其是,四核处理器将进入越来越多的低价与主流笔记本,即价格分别低于700及1200美元的型号。与高端笔记本相比,四核处理器在这类笔记本中的占有率偏低。高端笔记本是指功能比较强大、价格高于1200美元的笔记本。图所示为2012-2016年四核处理器在上述三类笔记本中的占有率。
四核处理器在全球笔记本电脑中的占有率预测 (基于出货量所占百分比)
由于任务被分配到不同的芯片上面,四核处理器具有更强的多任务处理能力,速度比双核处理器更快。目前双核处理器在市场中占优势。IHS iSuppli公司认为,追求细节更加丰富和分辨率更高的媒体,以及更快的数据处理速度,从2014年开始将帮助加快四核处理器的渗透速度。当配备四核处理器的机器运行能够同时使用全部四个核心的所谓多线程软件,其速度将明显高于双核笔记本。在3D内容较多的游戏中,这种效果尤其明显。
在低价笔记本中,2016年四核处理器占有率将从2012年的13%上升到68%。届时,双核低价笔记本的占有率将只有8%。其余的24%份额将由六核与八核处理器占据。搭载六核与八核处理器的低价笔记本不会在2015年以前出现,甚至在更强大的主流与高性能笔记本领域,未来两年才会开始非常缓慢地采用六核与八核处理器,到2015和2016年才会占据较大的份额。
对于主流笔记本,2016年四核处理器占有率将从2012年的28%升至49%,低于2015年的高峰水平——但这只是因为六核处理器2016年开始上升。届时,主流笔记本将不会再采用双核处理器,所有笔记本都将采用四核或更多核心的处理器。
高性能笔记本也遵循同样的模式,2012年双核处理器在该领域的占有率已经高达41%。2014年将达到顶点71%,之后采用六核及八核处理器的高性能笔记本也将开始上市,进而拉低双核的占有率。
未来笔记本将呈现的其它功能
随着越来越多的笔记本采用四核处理器,其中一小部分也将提供内置蓝光光驱。到2016年,提供蓝光光驱的笔记本出货量将达到4900万台,占当年总体笔记本出货量的16%。今年这类笔记本出货量将为1400万台,占总体笔记本市场的6%。
提供蓝光驱动器的笔记本增加,将归功于两个因素:光驱成本不断下降,高清影片格式被更多的人所接受。尽管消费者目前青睐把视频下载到容量更大的硬盘之中,或者直接播放来自视频来源的流媒体,但蓝光驱动器在笔记本市场的占有率仍然上升。如果不是这些因素的制约,蓝光光驱在笔记本中的占有率会更高。
未来的所有笔记本都将搭载64位操作系统。到2016年,所有笔记本与台式机都将具备这种能力,约有4.34亿台。截止到2012年底,具备这种特点的电脑占68%,相当于2.33亿台。
总体来看,未来几年,笔记本必须具备更强的功能,这事关其能否保持对平板电脑和智能手机的竞争力。虽然笔记本比智能手机和平板电脑拥有更强的计算能力,但已经失去很大的影响力,因为消费者追捧更时尚的小型电子产品,尤其是苹果iPad等平板电脑。笔记本销售因此受到冲击,引起品牌厂商与制造商的警觉。