导读:罗姆开发出霍尔元件内置的风扇电机驱动器,是业界首家配置了数字AGC功能,不仅更加小型轻薄、功耗更低,而且非常有助于降低驱动音,可实现小型、静音、高效冷却的风扇电机。
罗姆面向笔记本电脑、平板电脑终端、游戏机等,开发出适用于其冷却用风扇的、内置霍尔元件的风扇电机驱动器“BU6904GF/NUX”、“BU6906GF/NUX”。
随着电子设备的高性能化、高速化,冷却用风扇电机在众多用途中得以广泛应用,主流产品为从信号检测精度等电机特性角度出发,另行安装霍尔IC和电机驱动器的双芯片结构。但是,在笔记本电脑等的小型设备中,安装空间越来越苛刻,为实现小型轻薄化和减少零部件数量,对霍尔元件内置型产品的需求高涨。
此次,罗姆采用CMOS工艺和独创的电路技术,大幅减少了芯片尺寸。内置霍尔元件,不仅减少了零部件数量,而且实现了与以往的霍尔IC同等的小型薄型封装。不仅如此,本型号产品于业界首家配置了数字AGC功能。通过霍尔信号的线性检测与PWM软
开关
驱动相结合,解决了一直以来的霍尔信号波形波动这个课题,大大提高了旋转效率与噪音特性。
罗姆是电机驱动器的全球性企业,拥有系统镜头驱动器、系统电机驱动器、风扇电机驱动器等完善的产品阵容,满足众多客户的广泛需求,获得了高度好评。在手机、数码相机等便携式设备的小型化、高功能化不断发展的进程中,罗姆今后还将继续致力于电机驱动器的开发,不断为整机的发展做出贡献。
优势及特点
1)业界首家,内置霍尔元件,配备数字AGC功能—AGC功能可进行增益补偿,同时改善了噪音特性
霍尔信号受风扇电机内部的环境变化影响,会产生振幅波动。例如,风扇电机内部的转子在旋转时,无论如何都会有些上下波动。当然,拉近距离会提高灵敏度,霍尔振幅也会增大。另外, 磁铁的磁场强弱也有个体差异,还会受到霍尔元件温度特性的影响。这些问题通过AGC功能,进行的振幅补偿,改善了噪音特性。
霍尔振幅增大时(主要原因:转子的距离近,磁铁的磁场特性强)
霍尔振幅减小时(主要原因:转子的距离远,磁铁的磁场特性弱)
2)PWM软开关驱动,改善了旋转效率、噪音特性
3)采用小型薄型封装,有助于电机单元的薄型化
售价与供货
本产品2012年4月开始出售样品(样品价格:150日元),于2012年9月下旬暂以月产30万个的规模开始量产。