来源:日经流行信息
时间:2012-11-23
年底商战季节正式到来之前,各厂商都准备好了数码相机新产品。2012年因举行了两年一届的大型相机产品展会“Photokina”,新产品较以往更加充实。不仅新产品数量多,而且功能及装备方面也有很多亮点。机型中出现了“自拍液晶屏”、“高精细取景器”、“全尺寸CMOS
传感器
”以及“超过1000mm的变焦镜头”等新动向。此次笔者打算介绍一下可以更换镜头的无反相机和数码单反相机的趋势。希望读者在挑选机型时,不要忽略这些方面。
无反相机进步迅速,画质也稳步提高
无反相机可谓是数码相机中新机型多的商品。除了畅销的低价位机型之外,各厂商还积极投放了实售价格接近10万日元(约7700元人民币)的高性能机型,不仅是打算由袖珍数码相机及智能手机升级为数码单反相机的入门者,计划换掉数码单反或新购相机的资深摄影爱好者也可以关注一下这些产品。
无反相机的另一特点是,迅速配备新功能及新装备的倾向十分明显。每种机型的差别都很大,极具个性的相机很多,这也是袖珍数码相机不具备的魅力。
2012年秋季无反相机的主要趋势如下:
配备触摸面板及自拍液晶屏
2012年秋季的趋势之一是对液晶显示屏进行改进。尽管此前无反相机也有很多具备可动式液晶屏的机型,但今年出现了通过改进铰链等的构造,可使液晶屏转向与镜头相同方向的机型。因为自己可以看着实时画面拍摄,所以不用别人帮忙也可自拍。能够拍摄抱孩子的照片,或者拍摄漂亮的发型,这一功能尤其受到女性的关注。
在机型中,索尼的“α NEX-5R”和“α NEX-F3”以及奥林巴斯影像的“PEN E-PL5”均配备有自拍液晶屏。这些机型的液晶屏转向与镜头相同的方向时,会反转显示的影像,自动进行自拍。因面部识别功能可以发挥作用,用户无需担心麻烦的聚焦操作,只需按下快门便可拍摄清晰的照片。
液晶显示屏方面,很多机型配备触摸液晶屏也是热门话题之一。因为可以按照触摸的位置进行对焦,所以微距拍摄花朵等时特别方便。佳能的“EOS M”支持与智能手机相同的多点触控,特点是可以用两个手指进行图像的放大及缩小操作。如果是平时习惯智能手机操作的用户,在选购时可以验证一下这一部分。
因为无反相机的液晶显示屏无论是在浏览拍摄内容还是拍摄视频时都能大显身手,所以摄影爱好者好尽量选择配置齐全的相机。尤其是平时同时使用数码单反和无反相机的人,通过选择配备可动式液晶屏或触摸面板液晶屏的机型,可轻松实现数码单反相机过去很难做到的拍摄。
配备取景器的机型增加,精细感及实用性提高
配备取景器的机型增加也是2012年的趋势之一。无反相机的目的是实现机身的小型轻量化和低价格化,因此以前只有部分机型配备了取景器。但有意见称,希望在很难辨认液晶显示屏的晴朗室外条件下很好地构图,而且在看着液晶显示屏进行望远拍摄时机身很难端稳,所以“希望看着取景器拍摄”的需求日益高涨。随着取景器内部的液晶面板及有机EL面板的性能不断提高,显示粗糙和色彩残像问题都有所减轻,电子取景器的实用性提高,这也是推高取景器人气的因素之一。
数码单反相机的光学取景器基本都紧靠镜头卡口,位于其上方。但电子取景器的安装位置具有很高的灵活性,为了减少上部膨出,可以将其安装在背面的左上位置。虽然这样带来了即使安装取景器也不会增加机身高度的优点,但因为眼睛靠近取景器时的感觉喜好因人而异,所以选购时好在专卖店看着取景器试拍一下。
有的机型虽没有配备取景器,但可以另外安装外置式取景器。外置式取景器大多可将接眼部朝上移动90度,从而实现从上方看着取景器的俯视拍摄。虽然这是内置式取景器所不具备的优点,但外置取景器的价格高达3万~4万日元左右,而且安装时会大幅突出,这些都是缺点。如果需要取景器的话,内置式是明智的选择。
索尼推出电动变焦镜头,重视视频拍摄的人可以关注
绝大部分无反相机都具备全高清画质视频拍摄功能,可以拍摄与摄像机同等的清晰视频。其特点是,因感光元件及镜头不同,与家用摄像机相比,背景更加模糊,拍摄的视频令人印象更为深刻。越来越多的机型开始内置立体声式麦克风,这消除了用户对声音临场感的不满。
但使用无反相机拍摄视频时变焦操作十分麻烦。手持拍摄时,在视频拍摄过程中旋转镜头环进行变焦的话,画面会随着手部的变焦动作大幅晃动,从而导致影像的可视性降低。
电动变焦镜头便是为了克服这一缺点而问世的产品。电动变焦镜头的侧面安装有滑动式变焦手柄,可像袖珍数码相机一样用指尖轻松进行变焦操作。在拍摄视频的过程中进行变焦操作时,可以大幅减轻晃动。
电动变焦镜头的另一优点是,可以缩短关机时的镜头长度。电动变焦镜头与袖珍数码相机的镜头一样,关机后,镜头的部分镜筒会缩进去,长度缩短为一半左右。尽管比不上因薄型化而受到欢迎的单焦煎饼镜头,但小型化达到了让人想不到是变焦镜头。在安装了镜头的状态下也可轻松放入包内,无需为了便于携带而取下镜头。
松下已经推出了微型4/3规格的电动式标准变焦镜头和望远变焦镜头,松下和奥林巴斯的无反相机用户已经享受到了这些优点。索尼也向市场投放了电动式标准变焦镜头。α NEX系列原来就具备较高的视频拍摄性能,组合电动变焦镜头后,更加提高了拍摄视频的实用性和品质。重视视频拍摄的人可以关注一下该产品。
配备全尺寸CMOS传感器的低价位数码单反备受关注
数码单反相机方面,配备35mm全尺寸CMOS传感器的高性能新产品已陆续问世。尤其是与原来的全尺寸机型相比实现了小型轻量化和低价格化的尼康“D600”和佳能“EOS 6D”,作为“有能力购买的全尺寸单反相机”而备受关注。机身实售价格方面,D600为21.8万日元左右(约1.67万元人民币),EOS 6D为20万日元左右(约1.53万元人民币),比之前问世的全尺寸机型便宜数万日元。
与此前数码单反相机中主流的、配备APS-C型传感器的机型相比,传感器的面积增大到约2.3倍。因为可以接收更多的光线,所以对高感度拍摄时提高画质尤其有利。除了画质之外,还具备拍摄范围更大的优点。使用同一镜头时,APS-C机型偏望远,而全尺寸机型不会这样,可以在镜头标记的焦点距离内拍摄。在进行风景等广角比较重要的拍摄时,可以发挥全尺寸机型的优点。
不过,不能忽略的一点是,全画幅单反需要使用支持全尺寸机型的镜头,不能使用APS-C机型专用镜头。与APS-C机型专用镜头相比,支持全尺寸机型的镜头比较昂贵,而且又大又重。虽然购买机身时价格较低,但镜头价格却和以前没有差别。
附带变焦镜头的套机比分别购买机身和镜头便宜。套机售价方面,尼康“D600 24-85 VR镜头套机”为27万日元左右(约2.07万元人民币),仅比单独购买机身高出约5万日元,佳能“EOS 6D EF24-105L IS USM镜头套机”为26.8万日元左右(约2.06万元人民币),只比单独购买机身高出约7万日元。