• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IDG-Accel欲将美新半导体私有化

来源:ChinaVenture
时间:2012-11-23

分享至:
北京时间11月21日消息,日前 IDG-Accel 中国成长基金以及旗下附属基金向 美新半导体 公司发起了不具约束力的私有化要约,计划以每股4美元的价格收购所有目前不属于IDG的流通股。根据SEC文件,截至目前IDG以及其附属基金一共持有美新半导体18,328股普通股,持股比例为19.5%。

收购价较美新半导体周二收盘价格1.71美元溢价134%。受收购要约消息影响,美新半导体盘后暴涨,截至目前涨幅为89.66%,上涨1.56美元,报3.30美元。

根据SEC文件,IDG旗下各基金具体持股情况如下:

IDG-Accel China Growth Fund II,L.P.持有美新半导体4,146,394股普通股,持股比例为17.13%。

IDG-Accel China Investors II,L.P.持有美新半导体339,108股普通股,持股比例为1.4%。

IDG Technology Venture Investments, LLC 持有美新半导体 221,393 股普通股,持股比例0.91%,其中包括 71,393 股自己持有的和IDG Technology Venture Investments,L.P.持有的150,000 股。

IDG Technology Venture Investment III, L.P.持有美新半导体 18,328股普通股,持股比例0.076%。

持股比例计算所用的总股本是美新半导体截至2012年9月30日的总股本为24,199,585。













标签 IDG-Accel 美新半导体 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻