来源:电子工程专辑
时间:2011-11-04
随着电子产品行业竞争日益激烈,如何保护自己的产品设计方案以维护品牌形象,扩大产品的市场占有率,如何在产品技术转让时有一个理想的、可以量化的计量标准已经成为很多公司和产品设计者日益关切的问题。
作为目前嵌入式数据安全的领导厂商之一,凌科芯安公司的LKT系列加密芯片已经在国内的智能卡平台高端加密芯片领域,占有率达到了75%左右的市场份额,已经在工业控制与自动化,数字电视,安防监控,游戏,消费类电子、汽车电子、移动支付等多个行业得到广泛的应用。凌科芯安公司的LKT系列加密芯片,全部采用专用智能卡芯片平台,具有全球序列号,芯片防篡改设计,具有防止SEMA/DEMA、SPA/DPA、DFA和时序攻击的措施,数据安全存储,高低压检测,高低频率检测,真随机数发生器,32位的硬件协处理器支持DES/3DES、RSA算法。LKT系列加密芯片,从早期的8位CPU智能卡芯片升级到了现在的32位CPU智能卡芯片平台,并且作为国内的具有32位智能卡芯片平台的高端加密芯片供货商。
多种封装形式支持客户选择,主要有SOP8、DIP8、SIM卡封装形式、SSOP20等 。同时针对特殊客户的需求,凌科芯安公司还可为其定制加密芯片产品并做出专用的加密解决方案。面对嵌入式加密领域激烈的竞争,凌科芯安凭借其强大的研发团队以及客制化的服务,赢得了越来越多的客户的青睐和信任。凌科芯安对每个客户提供一对一的支持服务,保证客户从开发到投入使用,都有专门的人员负责,保证客户得到贴心周到的服务。
面对市场不同的应用,凌科芯安公司从2006年陆续推出了针对设计厂商应用需求的产品,通讯部分的接口形式有UART, I2C, USB, SPI等通讯方式。其中I2C接口方式,是行业内的批量智能卡平台芯片。可编程存储空间囊括48KB、64KB系列容量。从8位的LKT4100\LKT4101,到32位的LKT4200\LKT4201,以及安全等级的LKT4300多接口32位平台加密芯片,安全性、功能性都得到了极大的提升,使得凌科芯安公司的嵌入式加密芯片,于行业内同类产品,得到客户以及市场的全面认可。LKT全系列加密芯片,全部支持客户自定义算法,允许程序设计人员把自己软件中一部分算法或函数代码下载到芯片中运行,用户采用标准C语言编写操作代码。编译并下载到加密芯片中。在软件实际运行过程中,通过调用函数方式运行加密芯片内的程序代码,并获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据,可以提供极强是运算能力和更大的用户下载空间,使加密芯片成为用户主单片机的协处理器,从而极大的提高了整个系统的安全性。
凌科芯安公司作为国内的智能卡平台嵌入式芯片提供商,凭借多年的行业经验,以及优秀的研发团队,提供给客户安全的加密产品以及质的客制化服务,保证每个客户都能够得到真正的安全“芯”。