11月21日消息,百度今日发布2012年第三季度《移动互联网发展趋势报告。本次报告从移动用户、移动终端、终端平台、手机浏览器以及移动应用等五大方面,对移动互联网第三季度现状进行展示。
借助百度移动应用的庞大数据样本,报告以数据的形式,具象化了移动互联网各个领域的激烈竞争。无论是中国电信(微博)以14.2%的增速追赶同比下降20.5%的中国移动(微博);还是QQ浏览器在赶超UC浏览器路上连续三个季度的环比增长,都让从业者们看到了移动互联网硝烟弥漫。
地域之战:北京超过江苏 榜眼之争愈演愈烈
在移动互联网用户分布方面,和Q2一样,广东仍旧占据首位,其移动互联网用户流量占总流量的14.5%。而Q3中,北京移动互联网用户流量占比,则首次超过了江苏位居次席,占比7.5%。
事实上包括北京、江苏、浙江甚至山东,占比相差极其微小,对榜眼的争夺将会愈演愈烈。可以预见,今后这种区域之间的你追我赶、互相超越的情况,将会成为常态,也是地域之战的一个表现。这背后的原因,则源于如今移动互联网已经成为各地新经济增长的重要引擎,各地都异常重视无线网络基础设施的建设。此外,智能手机终端和网络资费价格不断走低也是重要的因素。
2011Q1-2012Q3 中国主要省市移动互联网用户地域PV占比变化
运营商之战:移动“坐吃山空” 电信联通摧城拔寨
行业常常把运营商比喻“修路”的,从发展趋势看,今后他们主要会以修建“高速路”为主。因为虽然2012Q3 选择2G网络接入移动互联网的用户仍占据主流地位,但是仍较上季度下降5.7%,较去年同期下降14.9%,下降趋势明显;而来自3G、WIFI的接入量则持续增长。
众所周知,高端用户对运营商来说,无论是在传统的数字业务,还是在互联网增值业务方面,都有着更大的价值,因此“得高端者得天下”并非虚言。在Android、iOS等高端用户争夺中,中国移动表现乏力,而中国电信和中国联通(微博),则借助3G之风,大举进攻。面对着来势汹汹的电信和联通,移动或许需要进行变革与反击了。
2011Q1-2012Q3移动互联网接入方式PV占比变化
2011Q1-2012Q3运营商PV占比变化
终端产品之战:Android百花齐放 国产手机异军突起
在移动终端方面,无论是够智能却无品牌的山寨机,还是有品牌却智能性不够的诺基亚,两者的PV市场份额同比分别下降了14.2%和11.7%,相信质量的隐患和系统的硬伤将会让两者的份额继续下滑。
相反,华为、中兴、联想、小米等国产手机,则在系统、功能设计、价格等多方面进行平和,因此大有异军突起之势。以小米手机为例,仅一个机型就能占据Android阵营5.1%的PV流量,可谓在终端市场复制了苹果手机的传奇。这一传奇的背后,体现小米手机在产业链的打造和营销创新方面过人之处。
2011Q1-2012Q3 手机品牌PV占比变化
2012Q3 热门机型TOP20
移动应用之战:讲究“天时地利人和”
据2012 Q3百度移动TOP 500应用的下载量统计,软件类与游戏类应用占比约为8:2。在使用时间方面,晚上和周末都是相对的使用。
而在地域方面,移动互联网越发达的城市,移动应用的市场容量也就越大,以广东为例,其下载量占比高达13.1%。
作为开发者,洞察和满足用户需求与偏好是为重要的。Q3报告为开发者展现了用户那些不为人知的秘密,使得开发者在研发和推广上,可以更加充分地考量地域、时间、人群等多方面因素,做到有的放矢、因地适宜。也只有这样才有望在激烈的竞争中脱颖而出。
百度移动互联网应用日下载时间与百度移动搜索使用时间对比