来源: CCTIME飞象网
时间:2012-11-22
近日, 中兴通讯 宣布和 中国移动 完成业界首款 TD-LTE Smallcell 微基站 测试,测试结果表明该基站指标均满足中国移动规范,具备商用能力,下一步将继续展开外场商用验证,推动TD-LTE Small cell产业链快速成熟。
本次测试的SmallcellPICO微基站,体积只有10L,是业界集成度的微基站,也是首款真正意义上的微基站,充分体现了中兴通讯在TD-LTE以及Small cell领域的地位。
近年来,随着移动宽带的蓬勃发展,各种智能终端的广泛应用带来数据业务井喷式增长。据预测,未来10年,移动数据流量增长将超过500倍。即便是LTE网络也无法完全满足未来移动数据需求,特别是热点区域容量,盲点覆盖,室内覆盖等将对现有宏蜂窝架构提出巨大挑战。而Smallcell微蜂窝架构将有效改善网络容量与覆盖问题,助力TD-LTE网络提供优质的用户体验。SmallCell所具备的低成本、易部署、自配置、自优化,可控制、与宏网络紧偶合等特点将会是未来网络建设中的一个非常重要选择和方向,并将成为未来HetNet网络融合架构中的一个重要组成部分。
中兴通讯致力于提供全方位的TD-LTE解决方案,对Smallcell研发持续进行战略投入,领跑TD-LTE技术发展。此前,中兴通讯已经率先在2012年的巴塞罗那全球移动大会(MobileWorldCongress)上发布了新一代TD-LTE 多模PICO微基站。