• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体STM32F0系列32位微控制器现已上市

来源:21ic
时间:2012-11-22

分享至:

21ic讯 2012年5月意法半导体推出一款全新的STM32F0系列32位微控制器。STM32F0系列是基于ARM Cortex-M0内核的微控制器系列,运行于48MHz。为满足客户差异化需求, STM32F0产品延伸至20引脚、更低的16KB闪存密度, 让客户能够轻松实现传统8位设计到32位升级。其实现超低成本预算设备,更低价格,更少引脚,使得性价比进一步提高。

STM32F0系列兼容F1, F2, F3, F4系列,这种兼容性优势即使将来应用产品需要升级, 依然能够轻松转换设计, 以实现更多功能、更高性能和更低功耗运行。

新产品系列填补了8位和16位微控制器应用上的需求, 让成本敏感型应用也能选用高级的32位微控制器, 能满足应用不同的要求, 大大提高了微控制器的适应性、灵活性和可扩展性。STM32 F0系列为消费电子产品、家用电器以至及工业设备, 提供了无与伦比的灵活性和可扩展性。

评估工具有STM32F0 探索套件STM32F0DISCOVERY和8/16-bit applicationsSTM32F0 全功能评估板。

标签 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网

更多新闻