• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

红外摄像机的夜视距离以及效果分析

来源:安防展览网
时间:2012-11-17

分享至:
现阶段的红外系统简单的配置是:高清摄像机、摄像机镜头、红外灯、红外灯 电源 ;这里所指的高清摄像机要求是低照度摄像机,且红外灯发射的红外波长该点阵摄像机能够接收,镜头则要求是夜视镜头,主要指标是F值,F值越小,夜视效果越好。关于红外摄像机的监控性能及技术要求也在不断发展之中。

夜视系统的夜视距离是个综合指标,只有摄像机、镜头、红外灯三者配置合理才能实现理想的视距,此外还与所观察的目标的对比度有关,有些人不把夜视距离看成是有机体的综合指标,而只是片面的强调某一因素,而忽略其它因素,这在工程选配器材上是不可能的。

在实际应用中,准确一点的说法应如下表述:用底照度为0.01LX,清晰度为420TVL的监控摄像机,配一个F值1.4的8mm 镜头,配一个15米的监控摄像机红外灯,观察人的夜视清晰距离为15米。所以说夜视距离是个综合指标。此外,还应注意彩色摄像机是不能用于夜视的,因为彩色监控摄像机前的滤色片会滤掉红外光,CCD不可能成像。有经验的器材商及工程商一般不会出现器材配置问题。

但由于有些工程商对夜视系统的了解并不全面,所以在实际工程中经常会发生夜视距离不理想的问题,给工程商的验收造成了很多麻烦,所以建议工程商在购买夜视器材时向监控摄像机生产厂家多咨询,讲一讲工程现场环境,以及所要达到的效果,这样高清摄像机厂家将会配合你把器材配得更合理,使验收顺利通过。

另外一个常见的问题,是客户经常会问到一个红外距离的问题,比如:你们红外40米的多少钱?碰到这种问题,我们总是需要很耐心的跟提问者沟通,因为这个问题,无异于跟整形医生说:医生,弄漂亮要多少钱?呵,不同的人,漂亮的标准不一样,不同的人,其的改造工程也不一样;说高清摄像机的距离问题,其实是一个老生常谈的问题;要弄清楚几个因素:

1.高清摄像机在低照度时产生的图像清晰度,是用电视信号测试卡进行测式的,其黑白相间的条纹,要求黑色反射率近于0%,白色反射率大于89.9%。而我们在现场观察时有时不具备这样的条件,比如:树叶和草地及一些黑色的东西的反射率很低,反差很小,就不易获得清晰图像,白色的东西反射率高,反差就大,就易获得清晰图像。高清摄像机,是被动红外;也就是说,红外的效果不但与红外灯的质量有关系,与CCD的感红有关系,还有被照物体的反射强度有关系...也就是说,同一个监控摄像机,一个穿白衣服的人,在一百米可能看得清楚,而穿黑衣服的人,可能在四十米看不清楚;

2.每个人的标准也是不一样的,100米看清楚,是指看清楚一百米的大象还是看清楚一个小鸡?更有可能的标准是,有点标的是发现距离与实际距离是有区别的....发现距离看清楚是有一个人,是指能看到一个人影;实际距离看清楚一个人是指能看清楚一个人的轮廓;还有一个可能,主观性的区别也是差别在的,每个人的眼睛不一样,主观感觉也是有差别的,我就有客户,同一个监控摄像机,有人说要可以看六十米,有点人说只能看三十米;

高清摄像机的客观实际效果,除了跟其电路走向,CCD感应质量,红外灯质量,镜头等因素有关外,还与装机人员的质素有一定的关系;一些本可以解决的问题,比如光晕,手电筒现象,其实在装机的时候稍加注意,完全可以排除的;另外.防护罩对红外灯的效果也有影响,红外光在传输过程中,通过不同介质,透射率和反射率也不同。

不同的视窗玻璃,特别是自动除霜镀膜玻璃,对红外光的衰减也不同。

现有安防器材品牌很多,更有一些器材以次充好,标称也完全不一样,照度与照射距离都是可能根据市场需要而不是自己产品实际标的,你敢标10米,我就标30米,你标红外达50 米,我就标100米;就有客户跟我们说,有人100米的高清摄像机,而且是索尼480线的,价格在三百元不到。呵,这真是让人匪夷所思。所以工程商不要因产品的标称多少而相信匆忙采购,也不要图便宜而选购假冒的产品,待到工程验收或后期服务时找麻烦,一定要有原则,那就是选器材要选经过检测的合格品,一定是正规厂家生产的。

其实,根据我们中路通讯多年红外技术的生产经验,红外灯并不神秘,它只是发出的光波长单一(大于80nm),因人的肉眼看不见而显得较为神秘。红外灯的工作原理是发射的红外线,点阵摄像机的CCD光滑感应对此波段敏感,因而会产生黑白图像,镜头F值越小,红外光进入的光线越多,因此会使夜视系统的图像更加清晰。

现在的红外灯的结构目前有两种形式:一种是灯泡型的,外如红外滤光片,这种红外灯一般是功率较大,灯体耗热能多,维修周期较短,需经常更换灯泡。另一种红外灯是用半导体发光二极管,这种红外灯,红外发射率高,功耗小,灯体热量小,使用寿命较长,价格也合理,现应用范围较广,现在这种红外灯的夜视距离可达200米以上。另外,有些监控摄像机厂家为了用户调试方便,专门设置了包括全天候的防护罩,让用户使用起来方便可靠。红外灯向远距离夜视系统发展方向是使用红外激光器,相信随着半导体器件的发展,将会出现适用于民用的红外激光器,激光红外也是华光红外系列的追求与发展方向;我们相信,激光红外的使用会使红外夜视系统有一个突破性发展。

总之,红外夜视摄像机系统的应用越来越广泛,所起的作用也是有目共睹的,但愿国内的红外夜视器材厂家与我们一道,在红外方面有更大的发展,不但能在国内创下名牌,也争取早日走出国门,在同行业中占有一片天空。



标签 电源 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻