• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星存储芯片率先进入10nm制程

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-11-16

分享至:
  • 早在今年8月份的时候 三星 就宣布量产ultra-fast eMMC 存储芯片 ,目前这一芯片已经开始移植到一代的产品中来。根据三星的官方描述这个存储芯片已经从原有的20nm制程进入到 10nm ,并且新的 64GB eMMC Pro Class 2000 比前代产品在外观上小20%,性能和劳动生产效率方面比前代产品提升了30%。

    尽管的芯片依然采用JEDEC的eMMC 4.5接口标准,不过三星表示在明年的时候将迎来新的接口设计以提升产品的传输性能。

    目前这款产品的写速度达到了2,000 IOPS(每秒的输入吞吐量)而读速度达到了5000 IOPS。而前代产品的读写速度仅为1500/3500 IOPS,同时在带宽方面读写也达到了260MB/s和50MB/s。

  • 标签 三星 存储芯片 10nm ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

    更多新闻