来源:OFweek电子工程网
时间:2012-11-16
尽管它还没有找好来到我们桌面的路,但是在全世界的 超级计算机 那里, Linux 是国王。就算是微软也不能撼动它。有个恰当的例子是:一项新的研究显示,高达94%的超级计算机运行Linux。Top500,一个定期的超级计算统计报告称,全球500个强的超级计算机里面,有469个运行的是Linux 操作系统 ,比6月报告的462个还有所增长。
其余混在里面的大多是Unix和BSD的变种,但是Windows也没完全被扔在寒风中——3台超级计算机(比6月份的2台有所增长),正在运行着Windows,尽管不幸的是它们像是被限制在了Windows HPC Server 2008和Azure上。我们很乐意看到开始屏幕运行在它们上面!
不过,即使微软的操作系统在今年有所增长,它也从近的纪录——2011年6月的4个——掉下来了。另一方面,Windows的增长模式几乎与其它非Linux操作系统一条线,三天打鱼两天晒,几乎沉下被人遗忘,然后又拉出到另一个高点。这里的赢家,只能是Linux。
上面的图标显示,Linux仍然以稳步增长的态势占据着超级计算的市场份额。为什么呢?对刚起步的人来说,它很快(有些发行版的运行速度高达17.59P Flops,1P=1024x1024G),而且另一个不容伤害的事实是——它是免费的。
倒不是说伤害任何人。微软并没有把他们的钱花在支持全球的顶级电脑,所以没必要浪费时间等待"年度Windows超级计算机"了。有其它更绿色的方式销售这些"小家伙"。任何其它都只是锦上添花。