• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Aeroflex推出5860多功能测试系统

来源:测试测量社区
时间:2012-11-16

分享至:

艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布,该公司现可提供其5800系列多功能测试系统,它配备一个Virginia Panel接口,这种接口是被全世界的 测试设备 商广泛使用的一种行业标准接口。

艾法斯5860多功能测试系统将模拟及数字电路的在线测试和功能测试整合在一个紧凑的、落地式系统中。这是艾法斯首款配备了一个Virginia Panel 接口的自动测试设备(ATE)产品,而这种行业标准的普适性互连接口适用于所有的生产测试需求。5860可在一个单独的测试系统中无缝地集成各种第三方PXI仪器,以实现快速和可配置的内电路测试、功能测试以及设备编程。5860还兼容表面组装设备制造商协会(SMEMA)接口标准,并且是一种单体的、占位面积仅有900mm (D) x 600mm (W)的、可支持低成本在线设备解决方案。

“在快速发展的电子行业中,任何涉及到电子产品的组装和测试的工作人员都将需要一个不会过时的测试系统。许多客户更喜欢选择一款将在线电路测试和功能测试相结合的平台,以给他们带来满足其当前及未来测试需求的灵活性。5860为他们的测试战略提供了一个关键的组成部分,”艾法斯公司ATE产品经理Kevin Tomkins说道。

关于5800系列多功能测试系统

5800系列是一种多配置/多功能测试系统,它被设计用于满足电子制造领域中不断变化的需求。5800系列配备了开放式的硬件和软件,以提供的灵活性。该开放式软件架构可以帮助实现与任何.NET兼容平台的整合。

其开放式硬件架构可支持从低成本的模拟及数字电路在线测试到高完整性的模拟和数字测试系统的可配置的底架和界面风格。其集成化的、基于PXI的21插槽背板可使用户去构建基于艾法斯PXI仪器或任何其它供应商PXI仪器的测试系统。5800系列拥有三种机型:落地式(5860)、桌面式(5820)和机架式(5830)。每种机型都有一个共同的核心部分:21插槽机架、 电源 和工具卡。

标签 电源 测试设备 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻