来源: CCTIME飞象网
时间:2012-11-14
据国外媒体报道,AT&T移动日前公布了一项耗资数十亿美元的项目,这一名为“项目速率IP(Project Velocity IP 或VIP)”的项目表明,该公司将于2014年底将其 LTE 网络覆盖人口扩大至3亿,并在其网络上部署1万多个新的 宏蜂窝 、4万个 小型蜂窝 和1000个分布式天线系统(DAS)。
这一计划(其中还包括几个有线项目)还需要AT&T用上此前通过40个交易(许多发生在二级频谱市场)收购的频谱,外加公司原有的30MHzWCS频谱。
AT&T在今天上午的投资者会议上披露了VIP项目的详细内容。AT&T公司技术和网络运营部高级执行副总裁约翰·多诺万(JohnDonovan)对公司现有的无线网络大加赞赏,并表示,该公司将其LTE网络覆盖人口扩大至3亿的计划将包括一个“致密化”的网络,这意味着AT&T将通过新的宏蜂窝、小型蜂窝和分布式天线系统提高频谱效率、建设更具成本效益的无线接入网络并改善室内覆盖情况。他补充说,这种致密化也将适用于LTE语音传输。
多诺万表示:“我们的小型蜂窝策略非常积极。我们不止部署LTE小型蜂窝,而且采用其他技术,如UMTS和HSPA+。”多诺万指出,小型蜂窝的部署工作将于本季度开始(首先是现场应用),而更广泛的部署将于2013年季度进行。他还表示,LTE和Wi-Fi小型蜂窝的部署计划在2014年开始。
AT&T还谈到了公司扩大其移动业务的相关计划。AT&T移动首席执行官拉尔夫·德拉维加(RalphdelaVega)表示,该公司认为它能够使无线平台的作用(收入增加)化,并专注于四种关键产品和服务,其中一种产品是AT&T的“数字生活”(Digital Life)家庭安全和自动化服务——AT&T计划在2013年初推出。德拉维加指出,家庭安全和自动化业务是一项价值达180亿美元的产业,他认为这项业务的利润率在35%-40%之间。
第二个增长领域是室内移动解决方案——AT&T目前提供使用无线网络而不是陆上线路进行通话的家庭电话服务。德拉维加表示,未来这一产品的升级可以让消通过与家人通话的计划分享无线时长。AT&T公司近将该服务扩大至全国,并计划将数据和语音同时纳入服务范围。
第三个增长领域是移动支付。德拉维加高度赞扬了该公司在Isis(与T-Mobile美国和VerizonWireless共同组建的移动支付企业)中的作用。他指出,该合资企业为2亿多无线用户提供接入服务,并已经开始在犹他州的盐湖城和德克萨斯州的奥斯汀市进行市场试运行。
第四个增长领域是联网汽车。德拉维加表示,到2016年,预计将有53%的新车入网。他暗示,AT&T已经签署了几项与此有关的重要协议,但拒绝透露更多细节。