来源:OFweek电子工程网
时间:2012-11-14
据外国媒体报道,美博客网站SAI周一发布文章,称微软的 Surface 平板电脑要胜过苹果的 iPad ,并列出了这一结论的八大理由。 SAI的文章内容如下:
微软的Surface平板电脑已经面世,这将动摇整个平板电脑市场。
目前而言,现已面世的Surface还是此系列的款平板电脑,搭载了Windows RT操作系统,预计到明年是,用户将可以购买更加强大的Surface设备。但即使是在今天,仍有以下八大理由表明,首款Surface仍能够击败苹果的iPad。
1、键盘
触摸式键盘的确是一个比软件键盘要好得多的解决方案。微软拥有强大的预见性,因而也就能够设计出与Surface平板电脑进行物理连接的键盘。如果是苹果的iPad,用户要想体验键盘功能,则还必须依赖无线蓝牙键盘。
2、更大屏幕
微软的平板电脑拥有更大的显示屏。Surface的显示屏对角线长度为10.6英寸,几乎比iPad的整个屏幕大了一英寸。通过微软的平板电脑,用户可以很好地观看电影,而且还可以轻松地操纵美观的“地铁风格(Metro-style)”的界面。
3、规格
iPad 和Surface RT的存储量都达到了64GB,但是,用户还可以轻松地对Surface进行扩容,只需通过一个便宜的SD卡即可,而iPad却没有内置的SD插槽。 iPad和Surface共享同一类型的ARM处理器,而在iPad中的处理器是苹果自行设计的1.4 GHz A6X处理器;Surface则配置了英伟达(Nvidia)Tegra芯片,拥有更加强大的制图功能。