来源:南方都市报
时间:2012-11-13
目前,LED有二十家上市公司,其中十三家季度利润出现下滑现象,大部分公司的盈利多靠政府补贴,德豪润达、三安光电等龙头公司也不例外。上市公司面临残酷考验,业内忧虑被ST或退市。
2012年,我国LED显示屏行业竞争相当激烈,继2011年的博伦特光电、钧多立、今年的愿景光电关门停产后,作为过亿元的LED显示屏企业--深圳浩博光电因拖欠供应商货款和员工工资提成,导致他们即将关门。11月9日,记者通过采访数名业内人士,相关人士表示,很多LED公司,包括一些上市公司也将面临残酷的考验,不排除会戴上ST帽子。
资金问题对于LED行业来说,是一个急需解决的问题。同花顺统计的显示数据表明,今年年初到11月10日,有7家LED企业上市,他们股价全部出现大幅下跌的现象,跌幅20%到65%不等。股价下跌除了受到市场环境的影响外,业绩对他们的影响也是不可忽略的。
然而,在资金的问题解决之后,这些问题还会面对什么问题?难道说,LED在资本市场的光环已经褪去?
很多家LED上市公司出现利润下滑现象
在不断有LED企业倒闭的同时,还有更多的资金大规模投入到LED产业。各个方面的迹象表示,LED产业在照明市场中苦苦挣扎,将来会何去何从还是一个谜。
记者发现,20家上市公司中,13家公司三季度净利润同比下滑,德豪润达、士兰微、南大光电、珈伟股份下滑幅度分别高达57%、88%、和52%、92%。当然,有七家公司的业绩也有所增长,但是和下滑的幅度来说,那相差实在太远。
林昭景,广东绿色产业投资基金EMC联盟常务副秘书长。他在接受记者采访时表示,虽然LED市场前景不错,政府也做出了相应的支持,鉴于国内的需求还没启动,导致现在的市场利润不佳。主要原因在于以下三点,一是经济危机导致欧美等原先LED的主要市场需求减少,二是,产业内竞争激烈,价格战导致价格下滑速度加快,利润降低;三是,国内一些城市推行的EMC模式存在一定的难度,需要进一步的政策支持。
龙头企业利润也靠补贴
华宝证券TMT研究员吴炳华表示,LED行业投资过度导致产品供过于求,而且存在于技术壁垒较低的行业。在未来,即便是上市公司,也要面对优胜劣汰的过程,很多企业将面临被淘汰的命运。
记者发现,多家LED上市公司在第三季度利润相当微薄,而在一些规模较大的公司中,政府的补贴占据相当大的比例。只是,鉴于多数LED上市公司是靠着出口订单赚取了笔利润,只是,在未来相当一段时间里,依靠这个赚钱的可能性不大。此外,这一行业门槛低,小公司多如牛毛,能够具有生命力的企业却少之又少。即便是三安光电、国兴光电等企业,严格意义上来说也不够理想。