• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

PGI与AMD合作开发APU编译器

来源:EEWORLD
时间:2012-11-12

分享至:

中国,2012年11月7日 —— 意法半导体全资子公司、的独立高性能计算(HPC)编译器及开发工具供应商Portland Group®( PGI )宣布,PGI Accelerator Fortran、C 和 C++ 编译器将面向 AMD 加速处理器(APU)产品线以及AMD独立图形处理器(GPU)加速器产品线。PGI将与AMD密切合作,扩大PGI Accelerator指令式编译器产品功能,直接生成AMD GPU 加速器可运行代码,并生成异构x64+GPU可执行文件,自动启用AMD APU的CPU和GPU计算功能。
于2009年首次推出的PGI Accelerator编译器是业界首款兼容行业标准的 Fortran和C编译器,能够自动将计算任务从x64主处理器程序移至GPU加速器。在PGI Accelerator编程模型中,并行程序员使用被称作指令的暗示语句标出适合加速的代码段,将代码从主CPU移至附加加速器。除了为编译器提供并行化处理机会外,编译器指令还可用于描述如何循环高效地映射到一个特定加速器和如何优化数据移送。这些指令使开发人员能够集中精力开发算法和应用功能,而计算任务移至加速器的具体工作交由编译器完成。使用编译器指令的主要好处是对源代码的修改能够累加和移植,从而可大幅提升应用性能。
Portland Group总监Douglas Miles表示:“PGI Accelerator编译器将让越来越多的HPC开发人员采用AMD APU和GPU编程方法,使用编译器指令加速科学工程应用的开发。通过与AMD合作,我们正在努力让主流C和Fortran开发人员更容易地使用异构编程,释放这些设备的性能。”
AMD企业战略部公司副总裁Terri Hall表示:“我们期望与PGI合作,通过使用标准编译器指令,确保AMD处理器平台以及集成APU的计算性能被全部开发,这样的密切合作对扩大开发生态圈以及AMD平台市场机会十分重要。”
2012年6月,PGI Accelerator全系列产品支持由包括PGI在内多家HPC业相关企业共同开发的指令式加速器编程规范OpenACC Application Programming Interface(API)1.0版。关于OpenACC API和标准的详细信息,请访问www.openacc.org



除GPU编译器外,PGI Accelerator编译器还包括PGI的整套x86主机性能优化技术,其中包括OpenMP扩展、自动SIMD矢量化、自动并行处理、过程间分析、内联函数、存储器层次结构优化等。

产品价格和产品状态
PGI预计于2013年中期推出初步支持AMD加速器的PGI Accelerator编译器,并于2013年底前推出正式版。2012年11月12-15日盐湖城SC12 展会上,PGI将展示开发版支持AMD的 PGI Accelerator编译器。PGI展台号:1321。目前订阅PGI有偿服务的PGI Accelerator授权用户将免费获得AMD加速器支持功能。有关PGI Accelerator编译器详细信息,请访问www.pgroup.com/accelerate

标签 PGI AMD APU编译器 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台

更多新闻