来源:SEMI
时间:2012-11-10
为引导 集成电路 产业做大做强,上海近期密集推出了一批产业政策。昨天,本市主管部门首次举行宣讲会,向近百家集成电路企业介绍了这批产业组合拳。业内人士告诉记者,这批政策的支持力度堪称“前所未有”。
上海新出台的这批政策,主要从两方面对产业进行扶持。
一是对技术人才进行奖励。根据政策,本市集成电路企业中从事产品构架、功能、算法、硅知识产权等一系列设计工作的人员,只要获得国家《发明专利证书》或《集成电路布图设计登记证书》,申请经评审后,得到市区两级政府的专项奖金,金额大致相当于该人才所缴纳的所得税的地方部分。由于该奖励的规格被定调为“省级”,因此,所获奖金全部免征个税。在集成电路高端装备企业中工作的技术人员,也可以申报该专项奖励。该政策的有效期从今年元旦到2016年12月31日止。
二是鼓励企业做大做强。据悉,本市集成电路企业中,凡是年营业收入首次达到10亿元、50亿元、100亿元门槛的,其核心团队将分别得到500万、1000万、2000万元的奖金。这笔奖金的40%将由市财政支付、区县财政负担60%,政策有效期从明年1月1日起,到2017年12月31日。
据介绍,除了扶持企业,近期公布的一批产业新政也可能扭转本地集成电路企业“假出口”的反常现象。根据既往的政策,芯片出口将获得出口退税,因此,部分企业刻意选择先将产品出口、随即再进口的方式完成国内市场的销售,以此来规避17%的增值税。而在新政组合拳之下,产品的出口部分很可能不会被统计到企业的年销售收入中,企业也将因此失去享受一系列政策优惠的机会。