来源:中国经营报
时间:2012-11-09
国务院日前印发了《节能减排“十二五”规划》(以下简称规划),提出了“十二五”节能减排约束性目标,明确要推进工业重点行业节能。
作为能耗大户,钢铁和汽车工业的节能减排战略在未来5年内将面临艰巨的挑战,也存在巨大的机遇。以照明为例,目前汽车行业普遍使用的T8灯管和石英金卤灯等产品就有着可观的改装和升级潜力,既能有效控制成本,还能提高生产效益。
如何普及绿色 照明 解决方案,日渐成为汽车和钢铁这样工业重点行业企业在管理创新上的共同选择。
世界工业照明领域的领导企业飞利浦提出了“绿动工厂”理念,从降低能耗、保障安全生产、提高生产效率等多个环节提出了工业企业的照明之道,并为钢铁、汽车等重点工业行业贴身定制了完备的照明解决方案。
照明
低碳工业的“绿”动力
工业行业的高速发展,造成了工业环境污染和由生态耗竭引起的工业生态失衡等问题,对生态环境和工业的持续发展造成了消极的影响。在这种客观背景下,工业的绿色化成为必然趋势,工业企业正在寻求由传统高消耗型发展模式向高效绿色型发展模式转变。而优质的照明解决方案无疑是企业的隐形绿色生产动力。
照明不仅能提高人们的生活质量,还能在创造社会效益的工业领域提升价值。飞利浦认为,“以LED为代表的高效照明解决方案能够为企业节约大量电费;可以实现对每个生产细节的精密照明,保障工艺和质量的实现;还可以为员工提供安全、健康和舒适的工作环境。”
飞利浦照明率先提出“绿动工厂”的理念,以节能、高效、安全为绿动力,致力于构建工业企业的持续竞争力。在此过程中,飞利浦与工业企业一直保持着就设施建设和生产工艺方面的信息交流,通过不断研发的光学技术与高效节能的照明产品及照明解决方案,立足使工业的生产过程更加绿色环保,帮助企业达到持续发展的目标,并促进环境保护的追求。
今年以来,飞利浦照明相继走进重庆、长春、上海、西安和青岛等多个城市,联合汽车和钢铁行业知名厂商探讨如何用“绿动工厂”为企业节能增效。飞利浦展示了包含厂房、办公室、道路等在内的全方位绿色照明解决方案,受到了与会者的一致关注。
中国设备管理协会前任副会长陈玉平表示,今年协会的工作安排之一就是扩展和支持企业的绿动工作。从全局统筹的角度看待绿色照明,它不仅可以提供能源的利用率,而且还能有效降低企业日常的维护费用,促进企业提高工作效率,并有力的保障生产安全。
先进的照明解决方案则是实现理想绿色照明效果的硬件保障。坚固的灯体、高反射性材质、特别设计的反射镜及高效的光源可以为企业直接带来成本的降低同时提高利润率。据悉,鞍钢在实施了由飞利浦照明提供的绿色照明综合解决方案后,照明用电较之前节约40%。这便是照明设备投入与综合管理的实际成效。
照明设备管理的另一层收效来自于员工的视觉健康以及稳定的工作情绪。著名照明专家、中国照明学会室内照明专业委员会名誉主任任元会强调:“如今我们所讲的节能是一种为满足生产、工作,并在提高我们习惯、保护身体健康的前提下提倡的节能,是运用高科技手段,选择更合理更高效的光源来达到的合作。”
飞利浦还正在推进“绿色照明体验试用”的市场行动,并承诺在试用期间内根据项目进展情况为客户量身定制解决方案,终让客户能通过其优异的产品性能来体现选择飞利浦的价值。
“绿动工厂”
为钢铁行业节能减排
钢铁行业是节能减排和转型升级的重点行业。中国设备管理协会前任副会长兼秘书长陈玉平指出:“据工业和信息化部统计,设备耗能占71.3%,其中钢铁企业是耗能大户。因此,钢铁企业对设备的科学管理作为一项系统工程来抓,不仅是钢铁企业的重要物质基础和技术保障,而且是实现钢铁企业节能减排的重要途径。”
飞利浦率先提出了让钢铁行业客户没有后顾之忧,轻松完成照明应用与国际化接轨的试用计划,覆盖了贮矿、生产、运输、办公、厂区景观、道路、生活区等多个环节;此外,飞利浦还将在6个月的试用期内提供维修和保养服务。
对于照明而言,设备科学管理的步就是采用合适的系统。而系统的先决曜季褪墙谑∧茉矗こУ慕当驹鲂峁┲苯拥牟觥T “绿动工厂”的项目平台中,飞利浦集多年的工业照明经验,针对钢铁行业每一个环节的细微需求,设计出符合节能标准同时更注重长效安全的综合方案。
比如,在原料堆储区域,照明需求是安全,而且要坚固耐用,尽量减少更换程序和维护成本,需要中光束或宽光束投光灯提供场地照明。在传送区域,就需要尽量使用防水防尘灯具,同时要具备抗震性能。
飞利浦对此的建议是采用Tango投光灯系列,其不仅结构紧凑、坚固耐用;而且可以采用高效对称和非对称反射器,也可采用聚光圆形反射器或宽反射器,使用范围很广;维护更是方便,打开高弹性前置玻璃搭扣,即可快速方便地更换 电源 和电器;采用5mm厚钢化玻璃硅橡胶密封圈,所有外部器件均采用不锈钢,保证了灯具的高等级防护水平。
另外,一般钢铁行业的轧钢车间主厂房高达18~30米,热轧车间温度稍高、水蒸气大;冷轧车间水蒸气大,由于酸洗产生较大的污染性酸蒸汽很容易腐蚀灯具,所以在酸洗区域还需要选用耐腐蚀的灯具;而行车作业区域照明则要求较高的照度,无阴影,局部照明不宜太亮,以免产生过度反光,对工人视觉产生干扰。
为此,飞利浦高天棚灯具Versebay ElitE系列,采用CDM陶瓷金卤灯光源,含水银少,无铅,环境效益出色;在具备高等级的IP65防护性能之外,该系统的系统效率达到了相当的水平-光源光效达到120 lm/w;而且明亮的白色灯光,具有的显色性(Ra=90),能保证工人操作的安全指数;Versebay Elite还拥有长达12,000小时的使用寿命,配备电子镇流器,并有210W 和315W 2 种光源可供选择。
专业照明打造汽车行业
“绿色生产力”
对汽车工业领域来说,采用高效照明在内的多种手段不仅有助企业提高生产率、降低安全隐患;而且通过提升照明手段带来的综合效应,还是创造“绿色生产力”应对激烈的竞争环境和成本压力的有力工具。
在行业普遍预测2012年车市将回归理性增长的情况下,提高自身效率和产品竞争力就成为中国众多汽车厂家的选择。如今,越来越多的厂商正在深化内部挖潜,以追求精益的生产流程来实现降低成本、提高效率,打造绿色生产线。
飞利浦照明大中华区专业照明副总裁Chandra Vaidyanathan表示:“我们一直在不断地寻求照明技术的革新和突破,为汽车生产提供与其品质相匹配的照明解决方案。未来,我们将以动态智能为方向、以节能为追求,通过更多创新的照明解决方案来应对行业的变化,推动中国汽车制造业的产业升级。”
集中的智能化控制、加上高光效的节能解决方案,不但能实现与生产流程相匹配的照明管理,还能够节省运营成本。飞利浦照明一直以来与世界各大汽车厂商维持着长久的合作关系,且不断以创新的照明解决方案适应客户的变化。在飞利浦看来,以智能化为先导、满足流水线不同工序的定制化需求,同时实现可观的综合节能效果已成为下一阶段汽车工业照明的发展趋势。
飞利浦照明与华晨宝马的合作迄今已有十年。在2011年完成的华晨宝马二期项目中,设计团队结合流水线的工艺环境,为冲压、焊接、油漆、总装等四大生产环节设计了全线使用DALI控制的照明解决方案。实际工作中,操作者可以通过系统终端,对全厂数万套TTX188与T5产品组合进行编程、监测、控制,以求限度地适合柔性生产流水线的照明要求,同时限度地节能和利用了电力,满足了宝马无论是对生产线还是产品都精益求精的专注要求。
例如,在总装线上,假定上一时段对于A车型需要600勒克斯的照度,而下一时段对B车型则只需要400勒克斯的照度即可。那么,在程序的控制下,现实的照明环境可以做到因时而变。通过网络监控整个生产线的照明配置,以智能驱动节能,飞利浦完成的这一高度灵活的照明系统赢得了客户的赞誉。
飞利浦专业人士表示:“为了达到这一目标,我们使用的是DALI控制系统来实现车间照明自动化控制;绿色照明的智能控制技术不仅仅是汽车业照明的发展方向,更是工业照明的大势所趋。”