来源:我爱方案网
时间:2012-11-09
导读:今年10月LED观察把重点放在了LED晶片业竞争力分析上,选择的厂商包括:三安光电、德豪润达、士兰明芯、上海蓝光、清华同方等具有产能及营收规模、发展潜力、及产业链布局完整度等要求的厂商。
10月LED产业观察重点聚焦在LED晶片业者竞争力分析,选择厂商为具产能及营收规模、发展潜力、及产业链布局完整度,包括三安光电、德豪润达、士兰明芯、上海蓝光、清华同方。
从营运表现观察,三安光电2012年已实现营收数字为人民币23.5亿元,年成长率达101%,相对的,其它Tier 2业者下滑30~50%间,德豪润达LED晶片占其LED事业部营收偏低、约12%。
获利方面,2012年第3季三安光电营业利益率为12.2%,尚高于大陆LED晶片厂平均水准,其它业者如士兰明芯及清华同方,毛利率则在10%以下。然值得注意是,因大陆LED晶片价格低于业界平均水准约10%,后续获利表现需继续观察。
产能方面,三安光电2012年MOCVD机台量产数为144台,其它大陆晶片业者,德豪润达与上海蓝光于2012年机台数达60台(含)以上,然单一机台营收贡献偏低,产能规模较小者为清华同方及士兰明芯,2012~2013年确定规划总产能为50台(含)以下。
从大陆主要LED片厂产业链布局观察,因三安光电上、中、下游各项表现优于其它业者,故评比。其次为德豪润达及上海蓝光,前者弱点为LED晶片发展速度延迟,故近期延揽Philips Lumileds高阶人才,欲强化其高功率晶片实力。
清华同方下游LED照明及LED TV、显示器等品牌知名度大,然MOCVD机台开出速度延宕;士兰明芯则过于专注在显示屏用LED元件,故产业规模较小,评比分数为所有5家业者中弱。