• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Flexstar推出全球首款用于硬盘等全面测试的服务

来源:慧聪电子网
时间:2012-11-07

分享至:

为技术制造商提供测试和测量解决方案的FlexstarTechnology,Inc.公司日前宣布将推出全球首款用于固态硬盘(SSD)、硬盘驱动器(HDD)、总线和接口标准(PCIe)及混合存储设备的全面测试服务。Flexstar的测试服务(TaaS)解决方案采用了一整套经30多年开发出来的测试脚本,涵盖了生产过程的各个阶段,并且使用的是该公司著名的F系列环境、老化和周围环境测试系统。

利用我们的测试服务,客户的测试能力可以提高一倍甚至两倍。我们可以将内部生产测试启动过程所用的时间从几个月缩短至两周之内。

制造商和客户需要他们的产品能够经过全面的测试,得到第三方的质量保证,包括存储网络工业协会(SNIA)与JEDEC固态技术协会标准(JEDECSolidStateTechnologyAssociation)的认证。Flexstar推出这一解决方案正是为了满足他们的这类需求。

Flexstar测试服务副总裁凯文-多诺万(KevinDonovan)表示:“利用我们的测试服务,客户的测试能力可以提高一倍甚至两倍。我们可以将内部生产测试启动过程所用的时间从几个月缩短至两周之内。

启动过程所用时间的大幅缩短使新的制造商可以更快进入市场并节省资本设备开支。制造商也可以利用这项服务,满足生产高峰期的要求,减少多达35%的成本。因为即便是高峰期,他们也只需达到平均生产速度就可满足生产要求。”

Flexstar的测试服务解决方案提供以下测试套件,可覆盖整个生产过程:

•工程验证测试(EVT)

•设计验证测试(DVT)

•可靠性验证测试(RDT)

•持续的可靠性测试(ORT)

•资格测试(提供原始设备制造商( OEM )的证明)

•SNIA和/或JEDEC认证

•生产测试服务

Flexstar的F系列测试系统有以下特点:

•支持500个以上设备的同时测试

•系统温度范围在零下40摄氏度至零上85摄氏度之间

•采用高速SBC-5架构的系统主板,可提供当今性能

•支持外加负载,湿度控制在20%至80%之间

•用于SSD、PCIe和HDD的全面测试脚本库

•每台设备的测试费用只需0.75美元(按生产数量决定)

标签 OEM IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻