• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高清网络监控如何“走好”后一百米

来源:安防知识网
时间:2012-11-01

分享至:

自2005年起,视频监控正式走进高清时代。高清摄像机及相关系列产品如雨后春笋般发展壮大起来,IP技术从720P系列发展到1080P系列产品只用了短短3年,CCD和COMS感光芯片也由原来的80万像素大踏步地迈向300万像素。与此同时,高清甚至在传统IP技术的720P、1080P等摄像机还没有完全霸占监控领域时,便跳跃性地发展到了真正的无压缩、小延时、真高清的HD-SDI技术。

HD-SDI的前世今生

众所周知,10多年前诞生的革命性的图像数字存储技术,在将模拟视频图像存储在硬盘中和随后的应用都需要经过AD/DA转换和压缩/解压缩过程,随后出现了带数字处理技术的CCD和COMS芯片。从那时起,研发人员意识到转换和压缩意味着图像品质的降低。几年后IP摄像机被研发出来,其中也包括高清IP摄像机,但基于现有网络环境,其仍需要沿袭以往的转换和压缩技术,也因此始终不能满足行业应用的需求。如何生产出无压缩少转换真正的高清晰数字摄像机就成了行业追求的目标,也因此,源于广电技术的SDI技术在视频监控领域获得重视,并于近两年得到了广泛应用。

SDI即串行数字非压缩传输技术。视频经过模数转换后,有两条路可走——压缩或者非压缩。其中IP监控需要压缩,即可以大量压缩带宽,使视频在IP网络上传输成为可能,同时减小视频资料的存储压力,代价是必须牺牲视频质量(一般压缩后信息保真度要有损失,甚至高达20%以上),且存在明显的延迟,同时传输的开放性也会带来一定的安全隐患。而对于SDI指示的数字非压缩技术,只是按特殊方式编码(无损数字编码),其技术标准也有多种,比如常见的支持5Gbps速率的HDMI、DVI和SDI。好处是视频质量限度保真,且传输几乎没有延迟,而代价则是视频信号数据量极大。

SDI分为3个标准:

·SDI:即标清SDI,主要针对标清分辨率,每秒25帧或30帧,模数转化后的视频带宽大致为250Mbps左右(如果是16:9,则为360Mbps左右);

·HD-SDI:即高清SDI,主要针对分辨率为1080P,帧率为25或者30帧,模数转换后的数据量为1.485Gbps;

·3G-SDI:高清高帧率SDI,分辨率仍为1080P,但是帧率增大到50帧或者60帧,转换后的数据量为2.97Gbps。

由此可见,视频模数转换后不经过压缩的原始数据量是很大的,如果不经过压缩,如此大的数据量是IP网络根本无法承载的,存储量也十分惊人。

由于标清视频几乎全都采用模拟方式,所以在监控领域SDI意义不大,而3G-SDI数据量太大,如此高的帧率在监控领域也无必要,故3G标准的SDI也不大可能广泛应用。目前真正可能在监控领域打开局面的是HD-SDI,这种标准在提供分辨率为1080P的高清视频的同时,限度地保留了视频的所有细节,同时操控的延迟几乎等同于传统模拟系统。

HD-SDI与网络高清、模拟摄像机的关键性能对比

IP和HD-SDI摄像机采用的图像 传感器 类型一样。通过其核心功能点的比较,可看出HD-SDI摄像机与IP摄像机、模拟高清摄像机之间的性能点比较接近,区别主要在图像画质与传输(如表1所示)。

高清时代的核心技术掌握在境外厂家手里,但即使在采用同样的芯片和技术条件下,国内不同产品显示的高清图像也有着很大的差别,有的产品高清效果有明显缺失。

创新点在哪里?

对于刚刚兴起的HD-SDI技术,国内众多相关生产厂家,只是在此芯片基础上开发出相应的外部配套硬件和软件平台,并结合国内外技术,自主研发而生产的新一代产品。如何在此基础上提升产品的技术能力,就成为了现实的难题。

产品雷同且缺乏精巧和精细是参与众多厂家测评的体会,不是我们的研发能力差多少,而是没有做到精细、精致,就是说细节决定了成功。也就是这后的一点,成就了高清的终清晰呈现,就具体产品而言细节部分如下:

高清摄像机

镜头容易被忽略,而恰恰是镜头与摄像机的匹配决定了高清像素的显示效果,尤其是边缘清晰度更是如此。对于高速球机,内置的变焦镜头也是影响效果的主要原因,尤其是在自动跟踪时候的自动聚焦,和微距聚焦的设置等,很多厂家没有在软件上设置有此功能。变焦镜头的匹配不好也造成清晰度下降。

低照度和日夜转换的设计对于日夜转换功能属于扩展性能,主要是存在转换阀值高低不同,转换效果不好,大部分摄像机在8-10Lux左右就开始进行日夜转换,但都没有设计有调节阀值的功能,尤其是球机更是如此,应该针对四季设置自动阀值设置功能可以很好的提升清晰度。此功能尤其是对于大系统更会有突出的效果。

ISP处理芯片在清晰度提升过程中与噪声抑制的平衡考虑问题:很多厂家在提升清晰度,也相应抬高了噪声。对于图像画质来说,锐度也是要考虑的重要部分,同时图像的边缘清晰度和层次感也是衡量图像质量好坏的的主要感官指标,因此厂家要综合考虑。在实际测试中经常会遇到对清晰度的提升却忽略了其它,实际观感效果并不见好。

后焦调节及安装方式考虑:如后焦调节的结构设计及微调的精准度,座装和吊装的便捷性均在设计中易被忽视。

此外,还包括前端防雷问题。

后,产品研发经理位置的关键性。产品开发前期的研发经理,对产品的主要功能,操作,便捷性,实际工程的需要等要给电气工程师,结构工程师,软件工程师提出相应的建议。来避免研发人员出现闭门造车的问题。

SDI矩阵

SDI矩阵在实际应用中都是用于大系统,一般的SDI摄像机传输距离在100米左右,而大型监控系统的SDI摄像机的传输距离都远远超出100米,因此矩阵输入的补偿就显得尤为重要,借助网络实现远程管理和多级级联控制是很重要的部分,混合式接入模式也是SDI矩阵重要的技术问题。目前对于不同的场合使用的摄像机有多种模式,如传统的模拟摄像机、IP摄像机、HD-SDI摄像机等,每大类摄像机又含有多种格式,因此兼容多类型摄像机也是SDI矩阵的技术难点,尤其是旧系统升级和“平安城市”建设都存在类似问题。软件管理平台的架构和数据存储的管理也是SDI矩阵技术的难点,对于“平安城市”一级的系统,SDI矩阵的软件管理平台和存储管理及光纤接入等就成为必要的技术。

随着“平安城市”这样大型建设项目需求的出现,矩阵网络级联系统由中心矩阵和多台节点矩阵组成,每台矩阵均具备独立的IP地址,通过以太网端口进行数据交换。节点矩阵将本地视频输出上传到中心矩阵,并且中心矩阵可以对所有节点矩阵的摄像机进行图像切换和控制。通过增加中心矩阵对节点矩阵的视频下传通道,各节点矩阵可以实现互联互控、跨区域调度。矩阵高清化之后不论是联网还是单机操作,保留了原有的便捷切换控制、图像巡检定位等功能,如报警联动、成组切换等。因此SDI矩阵的技术发展必然是向着城域化、网络化、集成化、光纤化、数字化和广泛兼容化发展。对于旧有的各个系统都可以接入联通。并可以在基于SDI矩阵的软件管理平台下将存储、控制、通信、图像、预警等统一管理,实现数字城管的全方位功能。

但是很多厂家在研发时,又重走回模拟矩阵的开发时期的思路,没有继承已有的模拟矩阵中很多强大功能和各种软硬件的优点,浪费了人力物力。

HD-SDI DVR

高清数据存储及管理设备HD-SDIDVR是伴随着高清HD-SDI摄像机的广泛使用应运而生的。其将DVR和NVR二种不同性质的存储设备的优点集成到一起化身。HD-SDI摄像机适合于大型设备之间的较长距离高清信号传输。因此,HD-SDIDVR设备的存储未压缩、低延迟、易安装等特点就显得尤为突出,正好结合了模拟的无压缩和实时的优点,又结合了网络产品的数字高清管理应用的便捷性。但其仍然采用的是H.264压缩模式进行数据存储和管理。由此引起的回放效果依然会以牺牲清晰度为代价。

针对HD-SDIDVR产品来说,在实时显示的时候应尽量保证显示在HD-SDI模式下为好,如何针对SDI模式下多画面分割合成,而不必再采用H.264压缩(此方式会影响高清实际效果)几个数字视频并处理成多画面分割合成后再实时显示成单个画面(包括单一画面显示)将成为今后研究的方向。而对于采用多路环通HD-SDI图像输出形式的DVR也很少见到。对于回放时仍沿用以往的H.264模式进行压缩和存储处理,解压缩后的图像清晰度也是以降低清晰度为代价。众所周知,HD-SDI摄像机传输数据可以达到1485Mbps无损1080P的高清数字视频信号,一般传输格式亦采用1920×1080(1080P),因此如何做到尽量不降低高清数据信号质量,达到存储和显示的高清效果,已成为今后HD-SDIDVR厂家研发的主要课题。否则,HD-SDI摄像机的高清只带来实时显示效果,而对于HD-SDIDVR回放和通过网络浏览画面也就降低了SDI图像的清晰度。为了解决网络瓶颈的问题,目前大多通过网络浏览时采取的是4-8M带宽的存储模式和流媒体技术传输到客户端。不过无论怎样都是以牺牲清晰度为代价的,因此即使前端使用的是HD-SDI摄像机,但到了终客户端目前也难做到高清的效果,所以对于如何解决后显示的高清问题,也是今后厂家研发的主要方向。

SDI光端机

数字信号光纤传输在光纤中只有“有光”和“无光”两种状态,因而对光源的线性要求不高,从而避免了信号在处理过程中的损失。另外,数字SDI光端机比较容易实现多通道、多种信号的混合传输,借助TDM技术就能很容易地实现多通道多种信号的传输。

SDI光端机的主要电信号技术参数的特征性能有:传送的信号:800mV的电压摆幅,上升和下降时间小于135ps,允许一些过冲的存在,但不可以超过10%,即80mV。时钟抖动和调整抖动的标准参数分别是定时抖动小于1UI和校时抖动小于0.2UI。但目前某些产品都存在着一定的参数偏离,对远端的接收机输出的图像有些微的影响,因此要求补偿电路的设计做得十分精细和精准。SDI信号经过长距离传输后信号质量会变差,为了补偿长距离传输的损耗并重建视频信号的幅度,需要加入一个额外的 电缆 均衡器,过冲的调试与设计,调整抖动的设计精准等。

前端高清摄像机只表明了信号源的质量,但是在传输到末端的设备后,终的处理能力和效果也决定了其是否可以显示高清的画面。那么这后的100米就是我们需要博取的天下!

标签 电缆 传感器 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购

更多新闻