• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Microchip扩展基于电机控制和通用器件的MCU

来源:中国电子网
时间:2012-10-29

分享至:

Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出70 MIPS dsPIC33E和PIC24E产品系列的新成员。新器件基于Microchip的电机控制和通用器件系列,采用了针对温度传感或mTouch电容触摸传感的集成运放和充电时间测量单元(CTMU)。这些器件具有针对电机控制、传感、执行器和其他嵌入式应用的70 MIPS性能。全新数字信号控制器(DSC)和 单片机 在引脚和功能方面均相互兼容,闪存为32 KB至256 KB,使设计人员能够在系列内轻松迁移。这些器件还与Microchip现有的dsPIC33F产品代码兼容,从而提供了从40至70 MIPS的迁移路径。

全新dsPIC33E和PIC24E器件有助于电机控制设计人员利用具备创新技术、兼具成本效益的70 MIPS器件,降低高性能电机控制系统的成本。集成运放等全新片上外设可缩小电路板空间,并减少外部元件数量。这些运放可以用于需要信号放大的各种传感应用场合。凭借丰富的功能集和低成本特性,dsPIC33E和PIC24E器件可用于 传感器 、通信、汽车、工业和新兴应用。

Microchip MCU16部门副总裁Mitch Obolsky表示:“此次对dsPIC33E和PIC24E系列的扩展以广泛的存储容量以及可能比以前成本更低的创新功能,为客户提供高性能器件。客户可以通过包括电机控制应用笔记和调整指南等Microchip全面的软件库和资料,着手其设计。”

微芯扩展基于电机控制和通用器件的MCU

开发支持

Microchip丰富的易用开发工具与dsPIC33E和PIC24E器件兼容。对于电机控制,低电压的dsPICDEM MCLV-2开发板(部件编号DM330021-2)和高电压的dsPICDEM MCHV-2 开发系统 (部件编号DM330023-2)均已面市,为设计人员提供电机控制开发系统,使客户能够充分利用内部运放。这两款电机控制开发板可使用便于互换的接插模块(PIM)子卡,以支持具备或不具备集成运放的不同配置。Microchip提供两种电机控制PIM以支持这些开发板:dsPIC33EP256MC506外部运放电机控制PIM(部件编号MA330031-2)和dsPIC33EP256MC506内部运放电机控制PIM(部件编号MA330031),现均已上市。

对于开发电机控制以外应用的客户,Microchip提供专为配合Microchip模块化Explorer 16开发平台而设计的dsPIC33EP256GP506通用PIM(部件编号MA330030)。

微芯扩展基于电机控制和通用器件的MCU

标签 开发系统 传感器 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购

更多新闻