来源:CPS中安网
时间:2012-10-26
前言:
慧聪安防网讯 当HD-SDI产品从单一的前端产品或存储产品逐步发展到整套HDcctv系统的时候,我们不得感叹其市场的发展速度;当HD-SDI产品不被客户认知到逐步接受的时候,我们不得感叹其市场的需求;当HD-SDI小现场、点位少的需求倍增扩充到大现场、点位多的需求时,我们不得不想到HDcctv系统中的中流砥柱产品-HD-SDI高清数字矩阵。
SDI及SDI矩阵的定义:
SDI定义:数字串行接口(serial digital interface)的首字母缩写。串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。可能很多人不明白SDI究竟是什么?抛去专业性参数数据不说,我们简单通俗的介绍吧。SDI技术是广电技术的延续,而SDI监控技术也是广电技术的衍生。依照目前的SDI技术,SDI分为SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI。SD-SDI定义为标清数字信号;HD-SDI定义为高清数字信号;3G-SDI也同样定义为高清数字信号,SD-SDI的传输速率为270Mbps;HD-SDI的传输速率为1.485Gbps;3G-SDI的传输速率为2.97Gbps。
SDI矩阵定义:将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示,视频信号将采用SDI高清数字信号。根据SDI定义的传输速率,SDI矩阵也分为SD-SDI数字矩阵、HD-SDI数字矩阵和3G-SDI数字矩阵,而本文将围绕HD-SDI数字矩阵进行介绍。
正文:
当HD-SDI产品从单一的前端产品或存储产品逐步发展到整套HDcctv系统的时候,我们不得感叹其市场的发展速度。许多安防厂商围绕着HDcctv系统开发出了多种周边配套产品,但又因HDcctv与传统的模拟cctv系统相似,作为监控系统中的中流砥柱产品-矩阵也已经平滑衍生出满足于SDI系统的SDI矩阵,那么SDI矩阵究竟是安防市场专属产品呢?还是其他领域早已经涉足的成熟产品?
HD-SDI矩阵是从模拟矩阵发展而来,超越了标清SD-SDI矩阵,又由于视频监控30帧即可达到1080P不需要到3G-SDI,从而占据了主流的位置。
HD-SDI矩阵与传统模拟矩阵设计架构完全不同,数字电路对于信号的理解、芯片的使用、线路的布局、都提出更高的挑战,HD-SDI矩阵的广泛应用对于那些技术积累不强的传统矩阵厂商,矩阵的规模、矩阵高清字符等将是瓶颈问题,预计国内的矩阵厂商阵营将重新洗牌。
当然,小型HD-SDI矩阵(64x16以下)可能不会少见,因为国外芯片商一般都提供典型电路,有一定基础的厂家势必会迅速生产一批小型HD-SDI矩阵抢占市场,但是广大的工程商和用户注意,这里必定是鱼龙混杂,因为矩阵的规模、传输距离和信号指标将是难以解决的致命问题。
我们可以说SDI矩阵是安防市场衍生的新产品,我们也可以说它是广电领域的成熟产品,但由于应用的环境和要求不同,我们都可以将SDI产品理解为它是整套HDcctv系统里的承上启下、中流砥柱的产品。
当SDI矩阵逐步兴起被广大客户所接受时,传统的模拟矩阵市场势必会受到一定的冲击,传统的模拟复合信号D1由于信号质量要求不高,通常使用示波器看一下眼图,通过信号幅度判断信号的质量,不需要具体测试视频的参数。
HD-SDI信号由于采用数字串行方式传输,信号损失会产生误码率,而误码率到一定程度信号会完全丢失,只采用示波器看眼图确定信号幅度方式则是远远不够的。
HD-SDI重要的指标有上升下降时间、抖动、过冲等参数,多数厂家因无专业的测试设备也无法获取相关参数。但由于传统模拟矩阵稳定性高,返修率低,短时间内不会被市场淘汰,同时SDI系统是独立模拟和网络以外的系统,它可以和二者兼容,但不完全取代,所以说SDI矩阵单体设备市场不会对传统模拟矩阵市场造成影响,而整套SDI系统对传统模拟监控系统的冲击将是有目共睹的。
目前研发传统模拟矩阵的厂家正在转型或已经转型开发出了SDI矩阵,市场主流的SDI矩阵都是以BNC接口为应用,直接切换前端采集的HD-SDI视频信号。多个厂家标称HD-SDI视频信号远可以传100米,这只是HD-SDI信号的理论数据,实际上国产普通Φ3 电缆 传输多30米,进口的日本佳耐美(CANERA)和美国百通(BELDEN)Φ4以及国产优质Φ5电缆可以传输100米。
但是通过HD-SDI矩阵均衡电路以及时钟恢复电路组成的延长器可以将信号多级延长传输,每级可达150米,而目前长距离传输普遍采用的光纤方式,其成本也已经非常低廉。
针对安防客户的不同需求,以BNC接口为应用的HD-SDI矩阵需通过SDI转HDMI 转换器 进行视频接口转换,导致项目施工和产品使用时带来诸多不便,这也促使HD-SDI矩阵向多格式混合型矩阵靠拢。基于国内视频信号种类繁多,既有传统的模拟复合CVBS-D1、模拟高清YPbPr、计算机VGA、RGBHV、DVI、HDMI、HD-SDI等无处不在,多信号格式的混合矩阵将应运而生,输入信号可以是任意一种视频信号,甚至包括光纤和IP信号,输出通常为DVI、HDMI、VGA等便于连接大屏幕显示,当然也包括HD-SDI输出用于存储等,其难点主要在信号的接口转换,而信号转换的难点在于信号的全格式转换,比如复合信号的转换存在倍线问题,1080/60i则需转换为1080/30P。
根据用户对图形质量、实时性传输、无损存储、系统安装操作方便等多方面日进迫切的需求,国内HD-SDI矩阵应用已由过去的广电系统、高清会议系统、高清应急指挥系统等大型高清系统发展到城市交通监控、高清庭审、监狱监控、金融监控、机场监控等中小型高清系统领域。因HD-SDI刚刚进入公众视线一年之久。很多用户、工程商甚至是供应商都在持观望态度,对高清HD-SDI系统的认识及接受程度参差不齐。使很多人误以为HD-SDI现阶段只是在玩概念,而无法真正应用于市场-尤其是中小型市场。这是恰恰相反的,无论是客户的接受程度、市场系统推广、投资成本预算等多个方面,中小型市场都是HD-SDI目前竞争实力的市场。而未来随着HD-SDI系统的大规模集成化发展,HD-SDI将全面取代现有模拟监控市场成为安防行业的主流。
切换,不只有模拟信号才能切换,HD-SDI高清数字信号切换,也将是未来矩阵研发生产厂家和客户的。