微软windows部门总裁史蒂芬·辛诺夫斯基介绍Win 8特性
微软CEO史蒂夫·鲍尔默:Win 8打造了好的PC
两位微软windows部门副总裁着重介绍了宏碁与联想的超极本与平板硬件设备
新浪科技讯 10月26日凌晨消息,微软今天在美国纽约召开发布会,正式宣布Windows 8上市,用户从现有操作系统升级至Windows 8需要支付39.99美元(中国用户需要支付248元)。
发布Windows 8操作系统
对熟悉Windows的人来说,Windows 8本次的改版不可谓不激进。该产品的新界面主要为触摸屏设计,采用Windows UI,并去掉了原有Windows操作系统中一直存在的“开始”按钮、开始菜单、Windows桌面小工具等功能。
微软全球Windows与Windows Live事业部总裁史蒂芬·辛诺夫斯基(Steven Sinofsky)在会上表示,目前已经有1600万部设备预装Windows 8。
辛诺夫斯基表示,正式上市前,Windows 8已经经过了12.4亿小时的测试,新系统在多个方面进行了改进:具有更好的续航能力,启动速度更快,占用内存更少,并兼容Windows 7所支持的软件和硬件等。
辛诺夫斯基说,新版系统Windows 8是为键盘和鼠标操作而设计,但是兼容触摸。他透露,已经有超过1000个型号的个人电脑得到Windows 8授权,部分产品售价低于300美元。他同时透露,作为Windows 8系统一大亮点的Windows Store已经在全球231个市场上线。
随后登台的微软CEO鲍尔默在会上表示,Windows 8系统将有6.7亿潜在升级用户,以及每年高达4亿的新用户增量。
中国用户248元可升级Win 8
在微软正式发布Windows 8之后,微软中国在线商店也作出更新,宣布中国用户支付248元便可以从现有系统升级到Windows 8专业版(升级地址)。微软中国未公布更为具体的Windows 8销售价格。
微软中国表示,本次优惠升级具有时间限制,此优惠从2012年10月26日至2013年1月31日,每个客户限五个升级许可证。若要安装Windows 8 Pro,客户必须运行Windows XP SP3、Windows Vista 或 Windows 7。
作为Windows 8正式上市前全球预演活动的一部分,微软10月23日在上海展示了的Windows 8操作系统。微软大中华区董事长兼首席执行官贺乐赋(Ralph Haupter)在该活动上表示,“中国对微软,对全球产业都是一个重要的机遇。”
在上海的发布会上,微软共展示了来自15家微软
OEM
合作伙伴的52款为Windows 8设计并优化的硬件设备。同时,还展示了中国应用商店的一些应用,其中涉及新浪微博、高德地图、美图秀秀等。
大胆变革引来争议
微软在Windows 8上赌得很大,微软CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)日前接受媒体采访时表示,“Windows 95显然是微软近20年来重要的产品,但我认为Windows 8显然会超过它。”
微软希望Windows 8可以吸引更多用户,尤其是移动用户的关注,从而夺回被苹果和谷歌蚕食的市场份额。
市场研究公司Forrester(微博)的调查显示,受智能手机和平板电脑的影响,微软在全球计算设备操作系统市场所占份额从四年前的70%降低到今天的30%。这主要缘于新操作系统的出现,如谷歌Android和苹果iOS等。
鲍尔默坚定的认为,Windows 8是一款非常优秀的产品,肯定会表现很好。不过市场上也出现了很多质疑的声音。
美国科技网站BusinessInsider的马特·罗索夫(Matt Rosoff)几个月前曾经测试过预览版Windows 8,他认为,该系统的设计令人困惑,而且难于使用。
美联社也认为,这款新系统的界面令用户摸不着头脑。Salesforce.com CEO马克•本尼奥夫(Marc Benioff)甚至认为,“Windows 8将成为Windows绝唱。”
很多体验过Windows 8的普通用户也感到不适应。他们经常会抱怨,怎么找不到开始按钮和关机键,界面该如何切换……
对于用户而言,如果要完整体验Metro界面,用户就需要升级现有的硬件,选购具备触摸屏幕的电脑;而如果坚持使用现有的硬件,似乎又没有了升级的必要。因为Window 8的桌面版本与Window 7几乎没有区别。(罗亮)