来源:凤凰科技
时间:2012-10-25
北京时间10月25日消息,据国外财经网站MarketWatch报道,过去几个月时间里,美国股市迎来了为动荡地一段时期,房地产商表现出色,而受到PC市场疲软影响,包括惠普、戴尔、AMD在内的多支科技股票出现严重下滑。而现在是时候回顾一下截至目前的2012年股票市场表现,看看哪些股票表现好,哪些表现差。
有些时候,由于受到“超买”(overbought)或“超卖”(oversold)的影响,个股价格可能会转而朝向与近期走势相反的方向。不过以下提及的股票赢家、输家并不是上述情况,推动这些个股上涨、下跌的因素均为长期的。
今年领跑大盘的股票中,有两家为房屋建筑商股票,而这也被认为是自2007年以来,住房建筑市场首次出现改善。从今年年初到目前为止,美国建筑商PulteGroup(PHM)股价上升175%,而房屋建筑商Lennar公司(LEN)的股票价格涨幅为92%。
而排名榜前位中,Sprint-Nextel公司的股价属于特殊情况,由于日本运营商软银的收购影响,Sprint股票价格大涨141%。此外榜单前列还有一个“死猫反弹”(dead cat bounce)的情况——美国银行(Bank of America),此前由于受到多方面影响,这家公司股价曾经几近零点,不过今年涨幅达到68%。
而由于个人电脑行业逐渐下滑,以及管理不善,两支交易量较大的股票出现下滑——惠普股价已经下跌45%。而惠普新CEO梅格·惠特曼(Meg Whitman)表示,该公司还需要几年的时间,才能实现逆转。此外,截至目前,戴尔股票今年已经下跌35%。
而受到PC疲软的影响,第二大芯片制造厂商AMD(Advanced Micro Devices)同样受损严重,在刚刚公布的财报中,这家公司财务数据令人失望,并决定裁员15%,而该公司股票在今年已经大跌超过60%。
在股价下跌排名中,存在一个特殊情况——由于在以营利为目的的教育领域受到来自政府的巨大压力,阿波罗集团(Apollo Group)股价些跌近63%。