• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果发布iPad mini等5款新品

来源:新浪科技
时间:2012-10-24

分享至:
iPad mini平板电脑
iPad mini、iPad 2、第四代iPad价格对比
苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)

  新浪科技讯 10月24日凌晨消息,苹果公司今天美国加州召开特别发布会,发布5款产品,其中包括:13英寸MacBook Pro笔记本、新款超薄iMac、新款Mac mini、第四代iPad以

及7.9英寸iPad mini。本次发布会上,新款iPad mini和iMac产品的推出是亮点。

  iPad mini对于苹果公司而言,是一款象征意义更强烈的产品,这代表苹果平板电脑首次涉足中低端市场。根据苹果公司安排,iPad mini将在11月2日上市销售,售价329美元(约合2055元人民币)。

  运营数据

  在今天的发布会上,苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)按照惯例在开场演讲中公布了苹果的运营数据:

  iPhone 5的销量已经达到500万部,成为历史上为畅销的苹果手机;

  2亿台设备升级至的iOS 6操作系统;

  新款iPod已经售出300万部;

  过去一年1.25亿份文件保存在苹果云服务上;

  iMessage已经发送3000亿条信息,每秒2.8万条;

  iBooks书籍下载量已达4亿本;

  苹果游戏中心账号数量已达1.6亿,分享7000万张照片;

  App Store已经有超过70万个应用,其中27.5万个是iPad应用;

  苹果已向开发者分成65亿美元。

  苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)随后透露,两周前iPad全球销量正式超过1亿台。

  推出iPad mini平板

  iPad mini平板电脑无疑是本次发布会的亮点,苹果也把它放在了“压轴”的位置上。不过,在发布会结束后,资本市场并不看好,苹果股价跌幅超过2%,并持续下挫。

  传闻已久的iPad mini平板厚度为7.2毫米,重量0.3千克,较上一代iPad轻了53%;分为黑、白两色,与iPhone 5颜色相同;屏幕分辨率与iPad 2一致,具体为1024×768;搭载苹果A5双核CPU;支持LTE、FaceTime HD摄像头,分辨率达到500万像素;采用苹果的“闪电”接口。

  整体而言,iPad mini的配置较低。

  iPad mini分为WiFI及WiFi+4G版本。WiFI版本中,根据容量的不同,16GB、 32GB、64GB售价分别为329美元、429美元、529美元;WiFi+4G版中,根据容量的不同,16GB、 32GB、64GB售价分别为459美元、559美元、659美元。

  苹果公司宣布,10月26日起iPad mini开始接受预订,11月2日会正式发货;首批上市的34个国家和地区包括美国、德国、英国及中国香港等,中国大陆不在首批上市国家和地区之列。

  苹果高管在今天的发布会上还将iPad Mini与谷歌Nexus 7平板电脑进行了对比。iPad Mini的屏幕比Nexus 7大了三分之一,浏览器显示面积比Nexus 7大了50%。

  苹果推出iPad mini的主要目的是为了挤压Andriod厂商的市场份额。目前在7寸平板电脑市场上,售价为199美元的谷歌Nexus 7和新款亚马逊Kindle Fire HD都有很好的销量,苹果有望借iPad mini获得更大市场份额。

  第四代iPad意外发布

  此前外界关注的焦点一直都在iPad mini上,但当苹果产品营销高级副总裁菲尔·席勒(Phil Schiller)登台发布第四代iPad时,还是出乎很多人意料。

  第四代iPad平板电脑采用苹果A6X处理器,图形性能提高1倍;电池续航时间10小时;支持LTE网络,采用“闪电”接口;支持高清FaceTime,摄像头分辨率达到720P;16GB WiFi版本低售价499美元。

  苹果第三代iPad也就是“The New iPad”为更换屏幕和提高待机时间增加了厚度和重量,让部分消费者不是很满意。

  苹果“仓促”之间推出第四代产品,可能表明苹果对“The New iPad”也不是很满意。

  13英寸Retina屏MacBook Pro笔记本

  在本次发布上,苹果首次发布了采用Retina视网膜屏的13英寸MacBook Pro笔记本,这款笔记本低售价1699美元,中国售价低则为12488元人民币。

  13英寸的MacBook Pro笔记本,采用Retina视网膜屏,分辨率为2560x1600分辨率;屏幕对比度提升29%,反光率降低75%,可视角度达178度;厚度为19毫米,重1.62千克;电池续航时间可以达到7小时;配置两个Thunderbolt雷电接口以及USB 3.0、HDMI接口。

  苹果在发布会上宣布,配置英特尔双核i5处理器,8GB内存、128GB闪存硬盘的MacBook Pro售价为1699美元。

  苹果中国在线商店的数据显示,这款产品的售价为12488元人民币,其中包含1815元的增值税。

  新款iMac和Mac mini

  苹果已经很久没有推出新款iMac和Mac mini产品,本次发布会上的更新早在很多人的预期之中。

  全新iMac更薄,比上一代产品薄了45%,采用IPS屏幕,可视角度达到178度,屏幕分辨率为2560x1440;采用融合存储,即128GB SSD加1TB或3TB硬盘;支持FaceTime HD摄像头;配置双麦克风、4个USB 3.0接口。

  苹果推出21.5英寸和27英寸两个尺寸的iMac产品,其中21.5英寸版iMac将于11月出货(配置:2.7GHz英特尔四核i5处理器,8GB内存,Nvidia GT640M独立显卡,1TB硬盘)售价1299美元,将于11月出货;27英寸版售价1799美元,将于12月出货。

  同时,苹果今天也宣布对Mac mini进行了硬件层面上的更新。配置2.5GHz英特尔双核i5 CPU、4GB内存和500GB硬盘的新款Mac mini售价为599美元;配置2.7GHz英特尔双核i7 CPU、16GB内存和双1TB硬盘的服务器版售价999美元。

标签 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

更多新闻