来源:中国高新技术产业导报
时间:2012-10-24
本报讯 “越高的频段,越会增加网络覆盖的成本,对系统设备和终端的技术要求也更高。”近日,北京邮电大学教授舒华英表示,将2.6GHz频段用于 TD-LTE 是没办法的选择,“700MHz更好,但广电在用”。
工业和信息化部相关负责人在不久前举行的“2012世界电信展”会议上披露,中国政府已经明确将2.6GHz频段(2500-2690MHz)共计190MHz的频率采用TDD方式划分。
这是我国首次披露TDD频谱的规划方案,意味着我国朝准4G的TD-LTE运营迈出了重要一步。
爱立信中国首席市场官常刚表示,TD-LTE频谱的确认对整个产业链的发展意义重大,系统和终端厂商都可以更有针对性地进行相应的准备工作。
目前,我国尚没有明确的4G发牌时间表。工业和信息化部部长苗圩在今年9月称,“将于一年左右的时间发放TD-LTE牌照”。工业和信息化部相关负责人此次在披露2.6GHz频段用于TDD时,也未明确未来由哪家或哪些运营商承担TD-LTE的运营。
业内普遍认为,在3G时代承担TD-SCDMA运营的中国移动,将在4G时代选择TD-LTE技术。今年上半年,中国移动已经完成了TD-LTE的规模实验测试,并于8月份启动了首次TD-LTE招标,该项目含2万个基站,约5.2万载扇,采购的TD-LTE设备将用于在北京、上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门、青岛、天津、沈阳、宁波、成都、福州这13个城市扩大TD-LTE规模实验网络。中兴通讯、华为、爱立信、诺西等10家厂商参与了此次竞标。
考虑到此次工业和信息化部规划的TD-LTE频段资源多达190MHz,有券商分析认为,除中国移动将明确建设TD-LTE网络外,未来可能将有另一家运营商拿到TD-LTE牌照。
由于中国联通目前运营的WCDMA网络在4G时代可以平滑升级到LTE-FDD,如果未来中国的TD-LTE运营商不止一家,很大的可能会是中国电信。但中国电信在4G上到底选择TDD还是FDD,目前尚无定论。
舒华英表示,从频谱的角度而言,2.6GHz频段已经属于微波频段,而微波通信由于频率高、波长短,是直线前进的视距通信方式,遇到阻挡就会被反射或被阻断,这种衰耗会增加运营商未来网络覆盖的成本,对设备商和手机终端厂商的技术要求也会提高。
常刚也表示,相比于低频段(如美国LTE建设的700MHz频段)来说,在2.6GHz上建网,在网络覆盖上会面临更多的挑战。
但舒华英认为,由于广电部门、军队都使用了一定的频段,加上2G、3G和其他应急通信占用的频段,从工业和信息化部的角度而言,“排一排下来,只能用2.6GHz频段了”。
目前,中国的2G分布在900MHz和1800MHz,3G的频段在2100MHz,700MHz频段则属于广电部门。
不过,常刚认为,网络的建设不光考虑覆盖,不能单纯比较覆盖带来的差异,还有容量的因素。另外,目前工业和信息化部为TD-LTE规划的频段,包括了国际上一些运营商使用的TD-LTE频段,有利于全球TD-LTE的漫游。从国际上看,TD-LTE的频段分布主要的还是集中在2.5G - 2.6GHz(如日本软银、瑞典3、美国Clearwire)和2.3GHz(如澳大利亚NBN、沙特STC),也有分布在3.5GHz的(如英国的UK Broadband)。施建