来源:搜狐军事
时间:2012-10-24
据国外媒体报道,印度将斥资11美元升级大约150无人机上的 传感器 。印度将付给以色列公司11多亿美元,用于升级印度武装部队(陆军、空军和海军)装备的大约150架以色列产无人机上的传感器。也就是说,升级每架无人机上的传感器平均将花费接近100万美元。印度这些较大型号的无人机将安装高分辨率雷达和高分辨率摄像机,以能够提供全天候条件下任何物体的黑白视频。无人机上的传感器通常安装在通过转动架固定的万向接头中。这意味着,操作人员可以快速地使传感器指向任何方向,然后获得稳定的图像。数码摄像机能够非常迅速地完成变焦,如果其分辨率高,就能拍摄到令人吃惊的细节层次。
越来越多的证据表明,如果无人机安装更好的传感器,就能实现更好侦察效果。在许多情况下,无人机搭载的传感器的价值与其自身的价值差不多。印度不打算在这些无人机上安装那么先进的传感器,尽管美国和其他西方国家(包括以色列)也已经升级了无人机上的传感器,但是它们所采用的传感器与印度此次升级计划所采用的十分接近。虽然印度的无人机往往比西方国家所使用的要小,然而随着更紧凑、更轻型、更强大的传感器出现,小型无人机装备非常强大的雷达和其他传感器已经成为可能。
印度现有的无人机是“苍鹭1”(Heron1),每架价值600万美元左右。这种无人机翼展为16.6米(58.4英尺),起飞重量为1.2吨,可以搭载250千克(550磅)重的载荷。印度的“苍鹭1”无人机续航时间可达50小时(取决于其搭载的载荷重量),已经装备了日光和夜视摄像机,或者海军搜索雷达。这种无人机巡航速度大约为每小时100千米,飞行高度为10千米(3.2万英尺),在价格和性能方面,与美国的“捕食者”(Predator)无人机非常相似。
印度现有的另一种较小的老式(20世纪90年代装备)无人机是“搜索者2”(Searcher2)。这种无人机重500千克(1100磅),有效载荷68千克(150磅)。“搜索者2”无人机续航时间为18小时,飞行高度为6100米(2万英尺)。印度装备的无人机大多数(大约100架)是“搜索者”无人机。
除了能够摄像外,它们也安装了热传感器,可以发现试图从巴基斯坦通过克什米尔边境偷渡到印度的恐怖分子。无人机上的热传感器也可用于海上巡逻。印度装备的无人机主要用途之一是执行海上巡逻任务。