[导读] Analog近推出业界首款8通道超声接收器AD9671,集成片内JESD204B串行接口。全新AD9671 8通道接收器与其它数据接口标准相比,可减少多达80%的超声系统I/O数据路由。
AD9671接收器通过集成该5Gb JESD204B接口,ADI的全新AD9671 8通道接收器与其它数据接口标准相比,可减少多达80%的超声系统I/O数据路由。减少路由可满足制造商设计小型、高性能超声系统的需要,在简化超声设备电路板设计的同时,更符合业界对更高数据速率、更多通道数和更佳图像分辨率的要求。
AD9671接收器能够调理8通道射频到基带频率数据;与其他器件相比,可降低至少50%的系统FPGA(现场可编程门阵列)处理负担。该器件集成了低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠
滤波器
以及14位模数
转换器
,具有业界的采样率(125 MSPS)和信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。8通道接收器是加入ADI获奖超声接收器产品阵容的产品,专为中到高端便携和手推车式超声系统而设计。
ADI公司医疗保健部副总裁Pat O’Doherty表示:“借助首款集成数Gb、串行数据链路的8通道超声接收器,我们可让超声设备设计工程师减少他们数据转换器和FPGA之间的互连数目。通过集成JESD204B串行接口,AD9671接收器不仅简化了PCB设计与调试,还可让制造商进一步降低设计成本、缩小系统尺寸,同时保持出色的整体系统性能。”
AD9671 8通道超声接收器集成数字I/Q解调功能
与ADI不久前发布的AD9670 8通道超声接收器一样,AD9671集成的数字I/Q解调器、可编程振荡器和16抽头FIR(有限脉冲响应)抽取滤波器可降低FPGA数字带宽需求,同时额外将多通道合成为单CML(电流模式逻辑)数据通道。AD9671还使用模拟I/Q解调器提供连续波(CW)处理路径,具有13阶谐波抑制,可让设计人员减少滤波器的数量以降低系统成本、降低设计的复杂度并提升信号灵敏度。它的连续波(CW)模式输出动态范围为每通道大于160 dBc/ Hz。