来源:讯石光通讯
时间:2012-10-22
12上半年EU-35国(EU27国,加上塞浦路斯+安道尔、克罗地亚、冰岛、马其顿共和国、挪威、塞尔维亚、瑞士、土耳其)FTTH/B用户稳增16%。FTTH/B覆盖在欧洲持续加快。2012上半年EU-35国FTTH/B用户接近595万,家庭覆盖数3200万。
欧洲主要经济体正处于FTTH/B跑道上:2012上半年土耳其用户数增长82%,其他国家,甚至是成熟市场都表现出有意思的增长率(荷兰增长31%,挪威增长23%。)。西班牙增长44%,一举进入全球FTTH排名(FTTH全球排名是基于FTTH委员会对FTTH/B的界定,包括FTTH,FTTB)。另外一个进入排名的国家是卢森堡。卢森堡政府制定了雄心勃勃的计划(到2013年底,100Mbps的家庭覆盖数要达到80%,2015年底,达到100%),并且规定了达到时间。
在独联体国家,由于独特的人口特征,俄罗斯在FTTH/B用户数和家庭覆盖上居主导地位,并且俄罗斯的市场潜力还很巨大。2012上半年,俄罗斯FTTH/B用户520万和家庭覆盖数1580万。乌克兰FTTH/B用户也超过了100万(在2012上半年间增长85%),预计在不久的将来,还会有新的玩家部署FTTH/B。
类服务提供商是alternative carriers,在欧洲FTTH/B家庭覆盖数上单独占据51%的份额。这些alternative carriers主要在法国、意大利、德国、瑞典和东欧(斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚和保加利亚)。排名里还包括了有限电视公司,因为他们也常常会涉及到大规模的FTTB网络的推出——例如法国的Numericable公司。
另外一类是地方当局和电力公司(常常为公共授权机构所拥有)。2012上半年在光纤家庭覆盖上仅占到11%,其FTTH/B项目多,不过大多是规模较小的,且仅仅覆盖当地区域。在如意大利和法国,他们的参与度可能会增加。
第三类是老牌运营商,占了欧洲FTTH/B家庭覆盖数的37%。实际上,欧洲现在所有的老牌运营商都涉及到了FTTH/B,有的正在摩拳擦掌,有的正处于规划阶段。家庭覆盖数的增加部分是西班牙电信的参与所致。即使是那些原来推出FTTN+VDSL解决方案的运营商,如KPN,瑞士电信,德国电信等,也正在将他们的注意力转移到FTTH。在许多情况下,是由有限电视公司和地方当局出台的光纤举措引起的日益竞争造成的。
在英国,BT好几次改变了其FTTH策略。在2011年宣布一项雄心勃勃的FTTH覆盖计划之后(2012年底家庭覆盖数达250万),它掉转头来,针对原FTTN有需要转换成FTTH的用户,决定为其完成到FTTH的转换。这一解决方案将在经过两个阶段的试点后,于2013年春推出。
在2012上半年国家排名里面值得注意的是:法国排在瑞典之前。事实上,不含俄罗斯和乌克兰,这两个地区在FTTH/B市场上用户数和家庭/楼宇覆盖数是由于其人口结构(其FTTH/B分别为520万和100万),法国现在FTTH/B用户超过了76.4万(在2011年12月到2012年六月间增长15%),而瑞典是68.8万(同一时间段增长6%)。瑞典市场开始显现较大成熟度的苗头,下半年进一步增长的潜力相对上半年将会少之又少。
然而,斯堪的纳维亚半岛的国家,尤其是瑞典和挪威,仍然在欧洲处于地位,其渗透率分别是40.3%和67.1%。不过,现在在东欧有些国家的渗透率也很高:如捷克共和国45.3%,匈牙利37.4%,俄罗斯33.3%和立陶宛29.5%。但这种情形在整个欧洲仍然表现出十分的不同,如意大利和法国渗透率就很低(分别为12.7%和12.2%,低于EU35国18.6%的平均水平)。说道部署技术,以太网依旧是EU39国服务提供商的,并在2012上半年所有的FTTH/B中占了78%。
至于网络结构,FTTB占了62%。运营商们倾向于FTTB配置,是因为FTTB可以使得他们避免在家庭安装光纤的麻烦问题,尤其是MDUs(多住户单元),例如要跟每一家住户进行谈判。
相关新闻:【更多新闻】
中兴通讯完成巴西TIM Brasil圣保罗FTTx项目一期
欧洲FTTH增长:西班牙快,英国慢
FTTH成本问题突出 实施宽带战略需充分考虑投资收益
目标与现实脱节 FTTH实装率低现隐忧