• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微软Surface叫板苹果iPad的六大优势 (1)

来源:雷锋网
时间:2012-10-19

分享至:

微软Surface 平板将于10月26日发布,定在苹果iPad mini发布会三天之后。Surface平板电脑搭载的是Windows 8操作系统,售价上分为不同档次,基本上与苹果The New iPad相同。从定位和设计上,我们可以判断出该产品也正是冲着The New iPad而来。

虽然这两款平板电脑基于不同的操作系统,搭载不同的硬件,但是依然具有很多可比之处。Surface前途几何,它能否具备足够的实力与iPad抗衡?目前业内评价褒贬不一。下面是我们总结出的Surface可以对抗苹果iPad的 六大优势 。

一、更先进的Touch cover保护盖

微 软Surface配备了一款名为“Touch cover”的保护盖。Touch cover有点类似苹果iPad Smart Cover的平板保护罩,不过在功能上更为强大,采用Polartec材料制作,可以通过磁性技术和Surface平板电脑连接。特别之处在于,它含有 完整的Windows触控键盘,为显示屏上的虚拟键盘节省了空间。


Touch Cover有两种类型,触敏型和触觉型。触敏型拥有让人惊艳的3mm厚度,而触觉型也仅为6mm。触敏型键盘主要是由于它在一片薄膜上采用了可触摸的电容 式电阻,并不需要为键盘提供额外的空间,拆开Touch Cover之后我们可以发现有个很薄的电路板,同时结合了加速计和一定的柔韧性,能够实现180度的自由旋转。这样的厚度和设计也非常方便携带。

二、带有USB接口,扩展性强大

虽 然Surface厚度仅为9.4mm,但依然还是配备了一个全尺寸的USB端口,这样的设计非常不易,对平时应用来说更加方便。用户可以通过它外接一个移 动硬盘或者U盘等移动存储器,还可以连接鼠标、键盘等,如果觉得不够用,买个USB HUB扩展器,这样就可以接入更多周边设备了。如此一来,Surface的功能是不是就要强大很多了呢?


相比Surface的竞争对手,iPad目前还停留在30针接口上,未来虽然可能会采用更小的闪电接口,但是周边配件却远远不如Surface多,这也是微软从电脑时代保留下来的优势。

三、更自由的应用程序体验

Surface 分两种版本,ARM版和X86版。X86版理论上可以兼容目前Windows桌面系统下的所有程序,这样一来程序的数量和用户自由度就比封闭的iPad好 得多。为了便于管理,苹果iPad目前只能从苹果官方商店内下载应用,用户的可选择范围就大打折扣(虽然可以越狱实现目的,但步骤的繁琐和其他限制并不是 所有用户都可以自由使用,另外越狱有风险,我们建议使用正版程序)。


四、支持存储空间扩展

苹 果iPad内置的存储空间是固定的,只有64GB版,并且不支持其他方式扩展,而大容量版的iPad价格又让人感觉贵得太多。一旦存储空间满了,用户 只能卸载一些应用程序来腾出空间。但微软Surface就不需要考虑这个问题,Surface提供了TF卡扩展槽,可支持32GB扩展空间,这样一来 用户不需要花费太多的钱,就可通过低价TF卡进行额外空间扩展了。


另一方面,USB支持的外接移动硬盘或优盘,也可以作为扩展空间的一种方式,这些是在封闭的苹果设备上难以得到的。

五、附带支架,便于摆放

苹 果iPad虽然也可以通过Smart Cover盖子进行支撑机器,但它的限制性较大,适用范围有所局限。微软的Surface内置了一个独特的支架,用户可以方便地打开它,然后进行支撑、使 用。这样一来,在火车、飞机上以及地铁上,用户都可以轻松地使用它来消遣时间了。

[1] [2]

标签 微软Surface 六大优势 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索

更多新闻