来源:中国电子网
时间:2012-10-18
从相关资料看,从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上,到2020年,LED照明市场的收入将接近650亿欧元——在全球照明市场中占据近60%的份额。
目前,中国仅半导体照明产品市场的规模达200多亿元,两三年内将会升到500亿-600亿元的规模。
目前照明市场的主流是日光灯(又称萤光灯,内充氩气和汞蒸气),它比白炽灯节能约75%,但使用寿命依然受限,一般不超过1万小时,而且,萤光灯中金属汞所带来的环境污染也是无法破解的难题。
某LED照明总经理介绍说,照明市场的新军LED节能灯则在能耗、寿命和环保方面上都有进步:一支LED灯理论寿命为10万小时,实际使用中不少于5万小时;相同光效强度下,它比日光灯至少节能50%以上;而且,LED照明技术一日千里,仅以能耗为例,预计明年它相对于日光灯的节能效率可以提升至70%。
“要达到100瓦灯泡(白炽灯)的亮度,日光灯至少得25瓦,而LED灯只需要10瓦,更何况LED灯寿命是日光灯的五倍。”他说,“10瓦的LED灯售价约50元,相同光效的日光灯售价为25元,看起来价钱差一半,但把节省的能耗费用算进来,高出的差价两年就能收回来。”
鉴于技术的快速革新,有人预测,到明年,10瓦LED灯的光效将相当于30多瓦的日光灯;技术突破也将伴随着成本的降低,届时,LED照明会迎来爆发式增长。