• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

恩智浦宣布其SmartMX2安全微控制器采用90nm制程

来源:中国电子网
时间:2012-10-18

分享至:

恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣佈其SmartMX2安全微控制器是採用90奈米製程,非接触式介面领域中首款获得EAL6+通用安全标準认证的安全微控制器。EAL6+ 安全认证由德国联邦资讯安全单位(BSI)发行,其安全评定针对整体安全架构抵抗各种侵入性、半侵入性和非侵入性的攻击,增加了严格的数理测试,进而证明其安全性。採用此种正式的数理测试方式成就SmartMX2新的安全架构,而随之提供的EAL6 +证书则为客户带来更高的信任等级。

恩智浦在安全技术上先进的专业知识奠定其在智慧识别与安全技术的全球领导地位。安全微控制器SmartMX系列採用突破性的 IntegralSecurity架构,结合了100多种不同的安全功能,其中包括恩智浦的SecureFetch可防止雷射攻击。为电子政务,银行,行动交易,大众交通运输,门禁管理和设备认证等广泛的应用领域提供安全保障。恩智浦半导体SmartMX晶片出货量已超过十亿个,其中包括了全球102个国家或地区中的86个电子护照专案。

恩智浦半导体智慧能识别事业部全球销售资深副总裁Steve Owen表示:「透过智慧识别的应用、设备和基础设施来验证身份及确保交易安全将变得更加普及与智慧化,这也说明了为何市场对于硬体安全性的要求不断增加,特别是金融机构和政府更加需要防篡改的高安全性微控制器,尽可能提供好的安全防护和非接触式的性能。恩智浦获得EAL6+ 通用安全标準认证,向客户证明他们可仰赖恩智浦并持续投资以提高安全性,为客户的智慧生活应用提供可靠的解决方案。」

恩智浦 SmartMX2的主要技术重点包括:IntegralSecurity架构与100多个攻击防护的安全功能;高性能的SmartMX2 CPU(中央处理器) 与增强型8 – 32位元应用程式的指令集;低功耗,高速RSA/ ECC和DES/ AES加密辅助处理器;优化的ISO / IEC 14443的介面,包括支援小型天线尺寸;支援MIFARE DESFire,MIFARE Plus和MIFARE Classic,便于不同应用整合。

标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻