来源:我爱方案网
时间:2012-10-17
导语:美国科技博客Freemake上周刊文称,Windows8的发布已在互联网上引起了强烈关注,其关键改进包括Metro界面、Windows Store应用商店和快速启动等。除此之外,Win8还移除了以往版本Windows中的一些功能。
以下10大此类功能:
1.开始按钮
开始按钮
开始按钮早出现在Windows 95中,而随后的每个版本Windows都沿用了这一设计。Windows 8将移除开始按钮。
2.开始菜单
开始菜单
开始菜单也将被移除,从而更好地支持名为“开始屏幕”的全屏界面。这一界面使用“动态块”取代此前的静态图标。不过用户仍可以通过屏幕左下角的热点或键盘的Windows键打开开始菜单。
3.Aero Glass
Aero Glass
Aero Glass主题出现在了Windows Vista和Windows7系统中。为了配合Metro界面,Windows 8彻底删除了这一主题。
4.Flip 3D
Flip 3D
在Windows 8中,微软也放弃了Flip 3D窗口切换(Windows+Tab键)功能。实际上,这一功能此前在Windows用户中也不是很流行。微软在Windows 8中以Modern UI应用切换工具代替了Flip 3D。
5.DVD播放
随着Netflix和其他流媒体服务的发展,使用DVD的人越来越少。因此,微软在Windows 8中不再支持DVD播放。实际上,许多Windows 8电脑将不再配备DVD光驱,而Windows媒体播放器也将不再支持DVD格式的编解码器。如果你购买一台带DVD光驱的计算机,那么相应厂商应当提供授权的DVD软件,否则你只能使用第三方播放器。