• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

恩智浦SmartMX2微控制器 获EAL6+通用安全标准认证

来源:中国电子网
时间:2012-10-16

分享至:

恩智浦半导体 (NXP Semiconductors N.V.)昨日宣布,其SmartMX2 安全微控制器是基于90纳米制作工艺,非接触式接口的领域中个获得EAL6+通用安全标准认证的安全微控制器。EAL6+安全认证由德国联邦信息安全单位(BSI)发行,其安全评定在整体安全架构里添加了严格的数理测试,以抵抗各种侵入性、半侵入性和非侵入性的攻击,从而也正式证明其安全理念。采用此正式的数理测试方式造就了SmartMX2新的安全架构,而对应的 EAL6 +证书为客户提供更高的信任级别。

恩智浦在安全技术上先进的专业知识奠定了其智能识别与安全技术的全球领导地位。安全微控制器的SmartMX™系列利用了的突破性IntegralSecurity™架构,结合了100多种不同的安全功能,其中包括恩智浦的SecureFetch™防止激光攻击。为电子政府,银行,移动交易,公共交通,门禁管理和设备认证等广泛应用领域提供安全保障。恩智浦半导体SmartMX芯片出货量已超过十亿个以上,其中包括了全球102个国家或地区中的86个电子护照项目。

恩智浦半导体智能能识别事业部全球销售资深副总裁Steve Owen表示: “智能识别的应用、设备和基础设施来验证身份和安全的交易变得更普及化和智能化,这就是为什么基于硬件的安全性的需求不断增加,特别是金融机构和政府更加需要防篡改的高安全性微控制器,以尽可能提供好的安全防护和非接触式的性能。恩智浦获得EAL6+ 通用安全标准认证,向客户证明他们可以信赖恩智浦持续投资和提高安全性,也为客户的智能生活应用提供可靠的解决方案。”

恩智浦 SmartMX2的主要技术亮点包括:

IntegralSecurity架构与100多个攻击防护的安全功能

高性能的SmartMX2 CPU(中央处理器) 与增强型8 - 32位应用程序的指令集

低功耗,高速RSA/ ECC和DES/ AES加密协处理器

优化的ISO / IEC 14443的接口,包括支持小型天线尺寸

支持MIFARE DESFire,MIFARE Plus和MIFARE Classic,便于不同应用整合

标签 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻