来源:工商时报
时间:2012-10-16
平板电脑市场对面板厂来说越来越重要,除了市场的快速成长外,制造平板电脑面板需要具备一定先进技术,有较好的利润。根据DisplaySearch统计,三星和LGD是前2大平板电脑面板供应商,LGD的市占率为31%、三星为29%,合计市占达60%,友达、奇美电合计市占仅约5%。
根据DisplaySearch关于行动PC(包括笔电、小笔电与平板电脑)市场调查显示,2012年对平板电脑的需求量将从2011年的7800万台增加到1.24亿台。
预测在2014年,掀盖式笔电市场将达到2.5亿台,平板电脑市场将达到2.23亿台,也就是说平板电脑出货将超越掀盖式笔电。
统计2012年1月至8月出货资料,三星和LGD是前2大平板电脑面板供应商,LGD的市占率为31%、三星为29%,两者合计市占达60%。京东方紧随其后,因为京东方对中国白牌市场的供应量非常大,市占率达9%。而夏普和华映市占分别为5%。
相关新闻:【更多新闻】
首款投影Android平板智器U7问世 采用LED冷光源
传谷歌三星共同研发并推出10英寸高端平板电脑
英特尔正合作开发约20款Windows 8平板电脑